Símbolos

+ (agregar)

Expr1 + Expr2Þexpresión

Entrega la suma de los dos argumentos.

Lista1 + Lista2Þlista

Matriz1 + Matriz2Þmatriz

Entrega una lista (o matriz) que contiene las sumas de los elementos correspondientes en Lista1 y Lista2 (o Matriz1 y Matriz2).

Las dimensiones de los argumentos deben ser iguales.

Expr + Lista1Þlista

Lista1 + ExprÞlista

Entrega una lista que contiene las sumas de Expr y cada elemento en Lista1.

Expr + Matriz1Þmatriz

Matriz1 + ExprÞmatriz

Entrega una matriz con Expr agregada a cada elemento en la diagonal de Matriz1. Matriz1 debe ser cuadrada.

Nota: Use .+ (punto más) para agregar una expresión a cada elemento.

N(sustraer)

Expr1 N Expr2Þexpresión

Entrega Expr1 menos Expr2.

Lista1 N Lista2Þlista

Matriz1 N Matriz2Þmatriz

Sustrae a cada elemento en Lista2 (o Matriz2) del elemento correspondiente en Lista1 (o Matriz1) y entrega los resultados.

Las dimensiones de los argumentos deben ser iguales.

Expr N Lista1Þlista

Lista1 N ExprÞlista

Sustrae a cada elemento de Lista1 de Expr o sustrae Expr de cada elemento de Lista1 y entrega una lista de los resultados.

Expr N Matriz1Þmatriz

Matriz1 N ExprÞmatriz

Expr N Matriz1 entrega una matriz de Expr veces la matriz de identidad menos Matriz1.  La Matriz1 debe ser cuadrada.

Matriz1 N Expr entrega una matriz de Expr veces la matriz de identidad sustraída de Matriz1.  La Matrix1 debe ser cuadrada.

Nota: Use .N (punto menos) para sustraer una expresión de cada elemento.

·(multiplicar)

Expr1 ·Expr2Þexpresión

Entrega el producto de los dos argumentos.

Lista1·Lista2Þlista

Entrega una lista que contiene los productos de los elementos correspondientes en Lista1 y Lista2.

Las dimensiones de las listas deben ser iguales.

Matriz1 ·Matriz2Þmatriz

Entrega el producto de la matriz de Matriz1 y Matriz2.

El número de columnas en Matriz1 debe igualar el número de filas en Matriz2.

Expr ·Lista1Þlista

Lista1 ·ExprÞlista

Entrega una lista que contiene los productos de Expr y cada elemento en Lista1.

Expr ·Matriz1Þmatriz

Matriz1 ·ExprÞmatriz

Entrega una matriz que contiene los productos de Expr y cada elemento en Matriz1.

Nota: Use .·(punto multiplicar) para multiplicar una expresión por cada elemento.

à (dividir)

Expr1 à Expr2Þexpresión

Entrega el cociente de Expr1 dividido entre Expr2.

Nota: Vea también Plantilla de fracciones, aquí.

Lista1 à Lista2Þlista

Entrega una lista que contiene los cocientes de Lista1 divididos entre Lista2.

Las dimensiones de las listas deben ser iguales.

Expr à Lista1 Þ lista

Lista1 à Expr Þ lista

Entrega una lista que contiene los cocientes de Expr divididos entre Lista1 o deLista1 divididos entre Expr.

Matriz1 à Expr Þ matriz

Entrega una matriz que contiene los cocientes de Matriz1àExpr.

Nota: Use . / (punto dividir) para dividir una expresión entre cada elemento.

^ (potencia)

Expr1 ^ Expr2 Þ expresión

Lista1 ^ Lista2 Þ lista

Entrega el primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento.

Nota: Vea también Plantilla de exponentes, aquí.

Para una lista, entrega los elementos en Lista1 elevados a la potencia de los elementos correspondientes en Lista2.

En el dominio real, las potencias fraccionarias que han reducido los exponentes con denominadores impares usan la rama real contra la rama principal para el modo complejo.

Expr ^ Lista1 Þ lista

Entrega Expr elevada a la potencia de los elementos en Lista1.

Lista1 ^ Expr Þ lista

Entrega los elementos en Lista1 elevados a la potencia de Expr.

matrizCuadrada1 ^ entero Þ matriz

Entrega matrizCuadrada1 elevada a la potencia del entero .

matrizCuadrada1 debe ser una matriz cuadrada.

Si entero = L1, resuelve la matriz inversa.

Si entero < L1, resuelve la matriz inversa a una potencia positiva apropiada.

x2 (cuadrado)

Expr12 Þ expresión

Entrega el cuadrado del argumento.

Lista12 Þ lista

Entrega una lista que contiene los cuadrados de los elementos en la Lista1.

matrizCuadrada12 Þ matriz

Entrega el cuadrado de la matriz de matrizCuadrada1. Esto no es lo mismo que calcular el cuadrado de cada elemento. Use .^2 para calcular el cuadrado de cada elemento.

.+ (punto agregar)

Matriz1 .+ Matriz2 Þ matriz

Expr .+ Matriz1 Þ matriz

Matriz1 .+ Matriz2 entrega una matriz que es la suma de cada par de elementos correspondientes en Matriz1 y Matriz2.

Expr .+ Matriz1 entrega una matriz que es la suma de Expr y cada elemento en Matriz1.

.. (punto sust.)

Matriz1 .N Matriz2 Þ matriz

Expr .NMatriz1 Þ matriz

Matriz1 .NMatriz2 entrega una matriz que es la diferencia entre cada para de elementos correspondientes en Matriz1 y Matriz2.

Expr .NMatriz1 entrega una matriz que es la diferencia de Expr y cada elemento en Matriz1.

.

.·(punto mult.)

Matriz1 .· Matriz2 Þ matriz

Expr .·Matriz1 Þ matriz

Matriz1 .· Matriz2 entrega una matriz que es el producto de cada par de elementos correspondientes en Matriz1 y Matriz2.

Expr .· Matriz1 entrega una matriz que contiene los productos de Expr y cada elemento en Matriz1.

. / (punto dividir)

Matriz1 . / Matriz2 Þ matriz

Expr . / Matriz1 Þ matriz

Matriz1 ./ Matriz2 entrega una matriz que es el cociente de cada par de elementos correspondientes en Matriz1 y Matriz2.

Expr ./ Matriz1 entrega una matriz que es el cociente de Expr y cada elemento en Matriz1.

.

.^ (punto potencia)

Matriz1 .^ Matriz2 Þ matriz

Expr . ^ Matriz1 Þ matriz

Matriz1 .^ Matriz2 entrega una matriz donde cada elemento en Matriz2 es el exponente para el elemento correspondiente en Matriz1.

Expr .^ Matriz1 entrega una matriz donde cada elemento en Matriz1 es el exponente para Expr.

L(negar)

LExpr1 Þ expresión

LLista1 Þ lista

LMatriz1 Þ matriz

Entraga la negación del argumento.

Para una lista o matriz, entrega todos los elementos negados.

Si el argumento es un entero binario o hexadecimal, la negación da el complemento de los dos.

 

En modo de base binaria:

Importante: Cero, no la letra O

 

Para ver el resultado completo, presione 5 y después use 7 y 8 para mover el cursor.

% (porcentaje)

Expr1 % Þ expresión

Lista1 % Þ lista

Matriz1 % Þ matriz

Entrega

Para una lista o matriz, entrega una lista o matriz con cada elemento dividido entre 100.

 

Nota: Para forzar un resultado aproximado,

Dispositivo portátil: Presione / ·.
Windows®: Presione Ctrl+Intro.
Macintosh®: Presione +Intro.
iPad®: Sostenga Intro y seleccione .

= (igual)

Expr1 = Expr2Þexpresión Booleana

Lista1 = Lista2Þlista Booleana

Matriz1 = Matriz2Þmatriz Booleana

Entrega verdadero si Expr1 se determina como igual a Expr2.

Entrega falso si Expr1 se determina como no igual a Expr2.

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

Nota para introducir el ejemplo: Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Ejemplo de función que usa símbolos de prueba matemática: =, ƒ, <, {, >, |

 

Resultado de graficar g(x)

ƒ (no igual)

Expr1 ƒ Expr2 Þexpresión Booleana

Lista1 ƒ Lista2 Þlista Booleana

Matriz1 ƒ Matriz2 Þmatriz Booleana

Entrega verdadero si Expr1 se determina como no igual a Expr2.

Entrega si Expr1 se determina como igual a Expr2.

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

Nota: Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir /=

Vea “=” (igual) ejemplo.

< (menor que)

Expr1 < Expr2 Þexpresión Booleana

Lista1 < Lista2 Þlista Booleana

Matriz1 < Matriz2 Þmatriz Booleana

Entrega verdadero si Expr1 se determina como menor que Expr2.

Entrega falso si Expr1 se determina como mayor que o igual a Expr2.

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

Vea “=” (igual) ejemplo.

{ (menor o igual)

Expr1 { Expr2 Þexpresión Booleana

Lista1 { Lista2 Þlista Booleana

Matriz1 { Matriz2 Þmatriz Booleana

Entrega verdadero si Expr1 se determina como menor que o igual a Expr2.

Entrega falso si Expr1 se determina como mayor que Expr2.

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

Nota: Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir <=

Vea “=” (igual) ejemplo.

> (mayor que)

Expr1 > Expr2 Þexpresión Booleana

Lista1 > Lista2 Þlista Booleana

Matriz1 > Matriz2 Þmatriz Booleana

Entrega verdadero si Expr1 se determina como mayor que Expr2.

Entrega falso si Expr1 se determina como menor que o igual a Expr2.

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

Vea “=” (igual) ejemplo.

| (mayor o igual)

Expr1 | Expr2 Þexpresión Booleana

Lista1 | Lista2 Þlista Booleana

Matriz1 | Matriz2 Þmatriz Booleana

Entrega verdadero si Expr1 se determina como mayor que o igual a Expr2.

Entrega falso si Expr1 se determina como menor que Expr2.

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

Nota: Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir >=

Vea “=” (igual) ejemplo.

Þ (implicación lógica)

BooleanaExpr1 Þ BooleanaExpr2 devuelve expresión booleana

BooleanaLista1 ÞBooleanaLista2 devuelve lista booleana

BooleanaMatriz1 Þ BooleanaMatriz2 devuelvematriz booleana

Entero1 ÞEntero2devuelveEntero

 

Evalúa la expresión not <argumeno1> or <argumento2> y devuelve verdadero, falso o una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, devuelve comparaciones elemento por elemento.

Nota: Puede insertar este operador con el teclado al escribir =>

Û (implicación doble lógica, XNOR)

BooleanaExpr1 Û BooleanaExpr2 devuelve expresión booleana

BooleanaLista1 Û BooleanaLista2 devuelve lista booleana

BooleanaMatriz1 Û BooleanaMatriz2 devuelve matriz booleana

Entero1 Û Entero2 devuelve Entero

 

Devuelve la negación de una XOR operación booleana en los dos argumentos. Devuelve verdadero, falso o una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, devuelve comparaciones elemento por elemento.

Nota: Puede insertar este operador con el teclado al escribir <=>

! (factorial)

Expr1! Þ expresión

Lista1! Þ lista

Matriz1! Þ matriz

Entrega el factorial del argumento.

Para una lista o matriz, entrega una lista o una matriz de factoriales de los elementos.

& (adjuntar)

Cadena1 & Cadena2 Þ cadena

Entrega una cadena de texto que es Cadena2 adjuntada a Cadena1.

d() (derivada)

d(Expr1, Var[, Orden])Þexpresión

d(Lista1, Var[, Orden])Þlista

d(Matriz1, Var[, Orden])Þmatriz

Entrega la primera derivada del primer argumento con respecto de la variable Var.

Orden, si se incluye, debe ser un entero. Si el orden es menor que cero, el resultado será una antiderivada.

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir derivative(...).

d() no sigue el mecanismo de evaluación normal de simplificar completamente sus argumentos y luego aplicar la definición de función a estos argumentos completamente simplificados. En su lugar, d() realiza los siguientes pasos:

1. Simplificar el segundo argumento sólo hasta el punto en que no conlleva a una no variable.
2. Simplificar el primer argumento sólo hasta el punto en que no recupera ningún valor almacenado para la variable determinada por medio del paso 1.
3. Determinar la derivada simbólica del resultado del paso 2 con respecto de la variable del paso 1.

Si la variable del paso 1 tiene un valor almacenado o un valor especificado por el operador restrictivo ("|"), sustituya dicho valor en el resultado del paso 3.

Nota: Vea también Primera derivada, aquí; Segunda derivadaaquío N-ésima derivadaaquí.

() (integral)

(Expr1, Var[, Baja, Alta]) Þ expresión

(Expr1, Var[, Constante]) Þ expresión

Entrega la integral de Expr1 con respecto de la variable Var de Baja a Alta.

Nota: Vea también Plantilla de integral definida o indefinida, aquí.

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir integral(...).

Si se omiten Baja y Alta , entrega una antiderivada. Se omite una constante simbólica de integración, a menos que usted proporcione el argumento de la Constante .

Las antiderivadas igualmente válidas podrían diferir por una constante numérica. Dicha constante podría estar oculta, en particular cuando una antiderivada contiene logaritmos o funciones trigonométricas inversas. Por otra parte, las expresiones constantes de compuesto de variables en ocasiones se agregan para hacer válida una antiderivada sobre un intervalo más grande que la fórmula usual.

 

() se entrega a sí mismo para piezas de Expr1 que no puede determinar como una combinación finita explícita de sus funciones y operadores integrados.

Cuando usted proporciona Baja y Alta, se hace un intento de localizar cualquier discontinuidad o derivada discontinua en el intervalo Baja < Var < Alta y de subdividir el intervalo en esos lugares.

Para la configuración de Auto del modo Auto o Aproximado , se usa la integración numérica donde es aplicable cuando no se puede determinar una antiderivada o un límite.

 

Para la configuración de Aproximado, primero se intenta la integración numérica, si aplica. Las antiderivadas se buscan sólo donde dicha integración numérica no es aplicable o falla.

 

Nota: Para forzar un resultado aproximado,

Dispositivo portátil: Presione / ·.
Windows®: Presione Ctrl+Intro.
Macintosh®: Presione +Intro.
iPad®: Sostenga Intro y seleccione .

() se puede anidar para hacer integrales múltiples. Los límites de la integración pueden depender de las variables de integración afuera de los mismos.

Nota: Vea también nInt(), aquí.

() (raíz cuadrada)

(Expr1)Þexpresión

(Lista1)Þlista

Entrega la raíz cuadrada del argumento.

Para una lista, entrega las raíces cuadradas de todos los elementos en Lista1.

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir sqrt(...).

Nota: Vea también Plantilla de raíz cuadrada, aquí.

P() (secProd)

P(Expr1, Var, Baja, Alta)Þexpresión

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir prodSeq(...).

Evalúa Expr1 para cada valor de Var de Baja a Altay entrega el producto de los resultados.

Nota: Vea también Plantilla de producto (P), aquí.

P(Expr1, Var, Baja, BajaN1)Þ1

P(Expr1, Var, Baja, Alta) Þ1/P(Expr1, Var, Alta+1, BajaN1) if Alta < BajaN1

 

Las fórmulas del producto utilizadas se derivan de la siguiente referencia:

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth y Oren Patashnik. Matemáticas Concretas: Una Fundación para las Ciencias de la Computación. Lectura, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.

 

G() (secSuma)

G(Expr1, Var, Baja, Alta)Þexpresión

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir secSuma(...).

Evalúa Expr1 para cada valor de Var de Baja a Altay entrega la suma de los resultados.

Nota: Vea también Plantilla de suma, aquí.

G(Expr1, Var, Baja, AltaN1)Þ0

G(Expr1, Var, Baja, Alta) ÞLG(Expr1, Var, Alta+1, BajaN1) si Alta < BajaN1

 

Las fórmulas de la sumatoria utilizadas se derivan de la siguiente referencia:

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth y Oren Patashnik. Matemáticas Concretas: Una Fundación para las Ciencias de la Computación. Lectura, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.

 

GInt()

GInt(NPgo1, NPgo2, N, I, VP ,[Pgo], [VF], [PpA], [CpA], [PgoAl], [valorRedondo])Þvalor

GInt(NPgo1,NPgo2,tablaAmort)Þvalor

La función de amortización que calcula la suma del interés durante un rango de pagos específico.

NPgo1 y NPgo2 definen los límites iniciales y finales del rango de pagos.

N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpAy PgoAl se describen en la tabla de argumentos de VTD, aquí.

Si se omite Pgo, se predetermina a Pgo=tvmPmt(N,I,VP,VF,PpA,CpA,PgoAl).
Si se omite VF, se predetermina a VF=0.
Los predeterminados para PpA, CpAy PgoAl son los mismos que para las funciones de VTD.

valorRedondo especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

GInt(NPgo1,NPgo2,tablaAmort) calcula la suma del interés con base en la tabla de amortización tablaAmort. El argumento tablaAmort debe ser una matriz en la forma descrita bajo amortTbl(), aquí.

Nota: Vea también GPrn(), abajo y Bal(), aquí.

 

GPrn() (GCap)

GPrn(NPgo1, NPgo2, N, I, VP, [Pgo], [VF], [PpA], [CpA], [PgoAl], [valorRedondo])Þvalor

GPrn(NPgo1,NPgo2,tablaAmort)Þvalor

La función de amortización que calcula la suma del capital durante un rango de pagos específico.

NPgo1 y NPgo2 definen los límites iniciales y finales del rango de pagos.

N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpAy PgoAl se describen en la tabla de argumentos de VTD, aquí.

Si se omite Pgo, se predetermina a Pgo=tvmPmt(N,I,VP,VF,PpA,CpA,PgoAl).
Si se omite VF, se predetermina a VF=0.
Los predeterminados para PpA, CpAy PgoAl son los mismos que para las funciones de VTD.

valorRedondo especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

GPrn(NPgo1,NPgo2,tablaAmort) calcula la suma del interés con base en la tabla de amortización tablaAmort. El argumento tablaAmort debe ser una matriz en la forma descrita bajo amortTbl(), aquí.

Nota: Vea también GInt(), arriba y Bal(), aquí.

 

# (indirección)

# cadenaNomVar

Se refiere a la variable cuyo nombre es cadenaNomVar. Esto le permite usar cadenas para crear nombres de variable dentro de una función.

Crea o se refiere a la variable xyz.

 

Entrega el valor de la variable (r) cuyo nombre se almacena en la variable s1.

E (notación científica)

mantisaEexponente

Ingresa un número en la notación científica. El número se interpreta como mantisa × 10exponente.

Sugerencia: Si usted desea ingresar una potencia de 10 sin causar un resultado de valor decimal, use 10^entero.

Nota: Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @E. Por ejemplo, escriba 2.3@E4 para ingresar 2.3E4.

g (gradián)

Expr1gÞexpresión

Lista1gÞlista

Matriz1gÞmatriz

Esta función le proporciona una manera de especificar un ángulo en gradianes mientras está en el modo de Grados o Radianes.

En el modo de ángulo en Radianes, multiplica Expr1 por p/200.

En el modo de ángulo en Grados, multiplica Expr1 por g/100.

En el modo de Gradianes, entrega Expr1 sin cambios.

Nota: Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @g.

En modo de Grados, Gradianes o Radianes:

R(radián)

Expr1RÞexpresion

Lista1RÞlista

Matriz1RÞmatriz

Esta función le proporciona una manera de especificar un ángulo en radianes mientras está en el modo de Grados o Gradianes.

En el modo de ángulo en Grados, multiplica el argumento por 180/p.

En el modo de ángulo en Radianes, entrega el argumento sin cambios.

En el modo de Gradianes, multiplica el argumento por 200/p.

Sugerencia: Use R si usted desea forzar los radianes en una definición de función independientemente del modo que prevalece cuando se usa la función.

Nota: Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @r.

En modo de ángulo en Grados, Gradianes o Radianes:

¡ (grado)

Expr1¡Þexpresión

Lista1¡Þlista

Matriz1¡Þmatriz

Esta función le proporciona una manera de especificar un ángulo en grados mientras está en el modo de Gradianes o Radianes.

En el modo de ángulo en Radianes, multiplica el argumento por p/180.

En el modo de ángulo en Grados, entrega el argumento sin cambios.

En el modo de ángulo en Gradianes, multiplica el argumento por 10/9.

Nota: Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @d.

En modo de ángulo en Grados, Gradianes o Radianes:

En modo de ángulo en Radianes:

Nota: Para forzar un resultado aproximado,

Dispositivo portátil: Presione / ·.
Windows®: Presione Ctrl+Intro.
Macintosh®: Presione +Intro.
iPad®: Sostenga Intro y seleccione .

¡, ', '' (grado/minuto/segundo)

gg¡mm'ss.ss''Þexpresión

ggUn número positivo o negativo

mmUn número no negativo

ss.ssUn número no negativo

Entrega gg+(mm/60)+(ss.ss/3600).

Este formato de ingreso de base‑60 le permite:

Ingresar un ángulo en grados/minutos/segundos sin importar le modo de ángulo actual.
Ingrese el tiempo como horas/minutos/segundos.

Nota: Siga ss.ss con dos apóstrofes (''), no con el símbolo de comillas (").

En modo de ángulo en Grados:

± (ángulo)

[Radio,±q_Ángulo]Þvector

(entrada polar)

[Radio,±q_Ángulo,Z_Coordenada]Þvector

(entrada cilíndrica)

[Radio,±q_Ángulo,±q_Ángulo]Þvector

(entrada esférica)

 

Entrega las coordenadas como un vector dependiendo de la configuración del modo del Formato del Vector: rectangular, cilíndrica o esférica.

Nota: Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @<.

En el modo de Radianes y en el formato del vector configure a:

rectangular

 

cilíndrico

 

esférico

(Magnitud ± Ángulo)ÞvalorComplejo

(entrada polar)

Ingresa un valor complejo en la forma polar (r±q). El Ángulo se interpreta de acuerdo con la configuración del modo del Ángulo actual.

En el modo de ángulo en Radianes y el formato complejo Rectangular:

Nota: Para forzar un resultado aproximado,

Dispositivo portátil: Presione / ·.
Windows®: Presione Ctrl+Intro.
Macintosh®: Presione +Intro.
iPad®: Sostenga Intro y seleccione .

' (primo)

variable '

variable ''

Ingresa un símbolo primo en una ecuación diferencial. Un símbolo primo sencillo denota una ecuación diferencial de 1er grado, dos símbolos primos denotan una de 2o grado, y así sucesivamente.

_ (guión bajo como un elemento vacío)

 

 

_ (guión bajo como designador de unidad)

Expr_Unidad

Designa las unidades para una Expr. Todos los nombres de unidad deben comenzar con un guión bajo.

Usted puede usar unidades predefinidas o crear sus propias unidades. Para una lista de unidades predefinidas, abra el Catálogo y despliegue la pestaña de Conversiones de Unidades. Usted puede seleccionar nombres de unidades desde el Catálogo o escribir los nombres de unidades directamente.

Nota: Usted puede encontrar el símbolo de conversión, 4, en el Catálogo. Haga clic en y luego haga clic en Operadores Matemáticos.

Variable_

Cuando la Variable no tiene ningún valor, se trata como si representara un número complejo. En forma predeterminada, sin el _ , la variable se trata como real.

Si la Variable tiene un valor, el _ se ignora y la Variable retiene su tipo de datos original.

Nota: Usted puede almacenar un número complejo para una variable sin usar _ . Sin embargo, para obtener mejores resultados en los cálculos como cSolve() y cZeros(), se recomienda el _.

Supongamos que z es indefinido:

4 (convertir)

Expr_Unidad1 4 _Unidad2ÞExpr_Unidad2

Convierte una expresión de una unidad a otra.

El caracter de guión bajo _ designa las unidades. Las unidades deben estar en la misma categoría, como Longitud o Área.

Para una lista de unidades predefinidas, abra el Catálogo y despliegue la pestaña de Conversiones de Unidades:

Usted puede seleccionar un nombre de unidad desde la lista.
Usted puede seleccionar el operador de conversión, 4, desde la parte superior de la lista.

Usted también puede escribir los nombres de unidades manualmente. Para escribir “_” cuando escriba nombres de unidades en el dispositivo portátil, presione /_.

Nota: Para convertir unidades de temperatura, use tmpCnv() y @tmpCnv(). El operador de conversión 4 no maneja unidades de temperatura.

10^()

10^ (Expr1)Þexpresión

10^ (Lista1)Þlista

Entrega 10 elevado a la potencia del argumento.

Para una lista, entrega 10 elevado a la potencia de los elementos en Lista1.

10^(matrizCuadrada1)ÞmatrizCuadrada

Entrega 10 elevado a la potencia de matrizCuadrada1. Esto no es lo mismo que calcular 10 elevado a la potencia de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte cos().

matrizCuadrada1 debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

^/(recíproco)

Expr1 ^/Þexpresión

Lista1 ^/Þlista

Entrega el recíproco del argumento.

Para una lista, entrega los recíprocos de los elementos en Lista1.

matrizCuadrada1 ^/ÞmatrizCuadrada

Entrega el inverso de matrizCuadrada.

matrizCuadrada1 debe ser una matriz cuadrada no singular.

| (operador restrictivo)

Expr | BooleanaExpr1 [andBooleanaExpr2]...

Expr | BooleanaExpr1 [orBooleanaExpr2]...

El símbolo de restricción ("|") funciona como un operador binario. El operando a la izquierda de | es una expresión. El operando a la derecha de | especifica una o más relaciones que deben afectar la simplificación de la expresión. Las relaciones múltiples luego de | deben estar unidas por "and" lógica u operadores "or".

El operador restrictivo proporciona tres funciones básicas:

Sustituciones
Restricciones de intervalos
Exclusiones

Las sustituciones tienen la forma de una igualdad, tal como x=3 o y=sin(x). Para ser más efectiva, el lado izquierdo debe ser una variable simple. Expr | Variable = el valorsustituirá el valor para cada ocurrencia de la Variable en la Expr.

Las restricciones de intervalo tienen la forma de una o más desigualdades unidas por "and" lógica u operadores "or". Las restricciones de intervalo también permite la simplificación que de otro modo sería inválida o no computable.

Las exclusiones utilizan el operador relacional "distinto" (/= o ƒ) para no tener en cuenta un valor específico. Se utilizan principalmente para excluir una solución exacta al utilizar las funciones cSolución(), cCeros(), fMax(), fMin(), solución(), ceros(), etc.

& (almacenar)

Expr & Var

Lista & Var

Matriz & Var

Expr & Función(Parám1,...)

Lista & Función(Parám1,...)

Matriz & Función(Parám1,...)

Si la variable Var no existe, la crea y la inicializa para Expr, Listao Matriz.

Si la variable Var ya existe y no está bloqueada o protegida, reemplaza sus contenidos con Expr, Listao Matriz.

Sugerencia: Si usted planea hacer cómputos simbólicos al usar variables indefinidas, evite almacenar cualquier cosa en las variables de una letra utilizadas comúnmente como a, b, c, x, y, z, y así sucesivamente.

Nota: Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir =: como un acceso directo. Por ejemplo, escriba pi/4=: myvar.

:= (asignar)

Var := Expr

Var := Lista

Var := Matriz

Función(Parám1,...) := Expr

Función(Parám1,...) := Lista

Función(Parám1,...) := Matriz

Si la variable Var no existe, crea Var y la inicializa para Expr, Listao Matriz.

Si Var ya existe y no está bloqueada o protegida, reemplaza sus contenidos con Expr, Listao Matriz.

Sugerencia: Si usted planea hacer cómputos simbólicos al usar variables indefinidas, evite almacenar cualquier cosa en las variables de una letra utilizadas comúnmente como a, b, c, x, y, z, y así sucesivamente.

© (comentario)

© [texto]

© procesa texto como una línea de comentario, lo que le permite anotar funciones y programas que usted crea.

© puede estar al comienzo y en cualquier parte en la línea. Todo a la derecha de ©, al final de la línea, es el comentario.

Nota para introducir el ejemplo: Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

0b, 0h

0b númeroBinario

0h númeroHexadecimal

Denota un número binario o hexadecimal, respectivamente. Para ingresar un número binario o hexadecimal, usted debe ingresar el prefijo 0b ó 0h independientemente del modo de la Base. Sin un prefijo, un número se trata como decimal (base 10).

Los resultados se despliegan de acuerdo con el modo de la Base.

En modo de base decimal:

 

En modo de base binaria:

 

En modo de base hexadecimal: