W

Wait 

Wait tiempoEnSegundos

Suspende la ejecución por un periodo de tiempoEnSegundos segundos.

Wait es especialmente útil en un programa que necesite una demora breve para permitir que los datos solicitados estén disponibles.

El argumento tiempoEnSegundos debe ser una expresión que se simplifica a un valor decimal en el rango de 0 a 100. El comando redondea este valor al 0.1 segundo más cercano.

Para cancelar un Wait que se encuentra en proceso,

• Dispositivo portátil: Mantenga presionada la tecla c y presione · varias veces.
• Windows®: Mantenga presionada la tecla F12 y presione Intro varias veces.
• Macintosh®: Mantenga presionada la tecla F5 y presione Intro varias veces.
• iPad®: La aplicación muestra un indicador. Puede seguir esperando o cancelar.

Nota: Puede usar el comando Wait dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función.

Para esperar 4 segundos:

Wait 4

 

Para esperar 1/2 segundo:

Wait 0.5

 

Para esperar 1.3 segundos usando la variable seccount:

seccount:=1.3
Wait seccount

 

Este ejemplo enciende un LED verde durante 0.5 segundos y luego lo apaga.

Send “SET GREEN 1 ON”
Wait 0.5
Send “SET GREEN 1 OFF” 

warnCodes ()

warnCodes(Expr1, VarEstado) expresión Þ

Evalúa la expresión Expr1, entrega el resultado y almacena los códigos de cualquier advertencia generada en la variable de lista varEstado. Si no se genera ninguna advertencia, esta función asigna a varEstado una lista vacía.

Expr1 puede ser cualquier expresión matemática de TI‑Nspire™ o de CAS de TI‑Nspire™. Usted no puede usar un comando o asignación como Expr1.

VarEstado debe ser un nombre de variable válido.

Para obtener una lista de códigos de advertencia y mensajes asociados, vea aquí.

when() (cuando)

when(Condición, resultadoVerdadero [, resultadoFalso][, resultadoDesconocido]) Þexpresión

Entrega un resultadoVerdadero, resultadoFalsoo resultadoDesconocido, dependiendo de si la Condición es verdadera, falsa o desconocida. Entrega la entrada si hay muy pocos argumentos para especificar el resultado apropiado.

 

Omita tanto el resultadoFalso como el resultadoDesconocido para hacer una expresión definida sólo en la región donde la Condición es verdadera.

Use un undef resultadoFalso para definir una expresión que se grafique sólo en un intervalo.

 

when() es útil para definir funciones recursivas.

While (Mientras)

While Condición

     Bloque

EndWhile

Ejecuta las sentencias en Bloque siempre y cuando la Condición sea verdadera.

Bloque puede ser una sentencia sencilla o una secuencia de sentencias separadas con el caracter ":".

Nota para introducir el ejemplo: Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.