O
Catálogo > |
|
OneVar [1,]X[,[Frec][,Categoría,Incluir]] OneVar [n,]X1,X2[X3[,…[,X20]]] Calcula estadísticas de 1 variable en hasta 20 listas. Un resumen de resultados se almacena en la variable stat.results (aquí). Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por Incluir. Frec es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en Frec especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos X y Y correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros | 0. Categoría es una lista de códigos de categoría numérica para los valores X correspondientes. Incluir es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo. Un elemento (inválido) vacío en cualquiera de las listas X, Freco Categoría da como resultado un inválido para el elemento correspondiente de todas esas listas. Un elemento vacío en cualquiera de las listas X1 a X20 da como resultado vacío para el elemento correspondiente de todas esas listas. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea aquí. |
|
Variable de salida |
Descripción |
stat.v |
Media de valores x |
stat.Gx |
Suma de valores x |
stat.Gx2 |
Suma de valores x2 |
stat.ex |
Desviación estándar muestra de x |
stat.sx |
Desviación estándar de población de x |
stat.n |
Número de puntos de datos |
stat.MínX |
Mínimo de valores x |
stat.C1X |
1er Cuartil de x |
stat.MedianaX |
Mediana de x |
stat.C3X |
3er Cuartil de x |
stat.MaxX |
Máximo de valores x |
stat.SCX |
Suma de cuadrados de desviaciones de la media de x |
Catálogo > |
|
BooleanaExpr1
BooleanaLista1
BooleanaMatriz1
Entrega verdadero o falso o una forma simplificada del ingreso original. Entrega verdadero si cualquiera de las expresiones o ambas se simplifican a verdadero. Entrega falso si ambas expresiones se evalúan a falso. Nota: Vea xor. Nota para introducir el ejemplo: Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto. |
|
Entero1 or Entero2Þentero Compara dos enteros reales bit por bit usando una Se pueden ingresar enteros en cualquier base de números. Para un ingreso binario o hexadecimal, se debe usar el prefijo 0b or 0h, respectivamente. Sin un prefijo, los enteros se tratan como decimales (base 10). Si se ingresa un entero decimal que es demasiado grande para una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Para obtener más información, vea 4Base2, aquí. Nota: Vea xor. |
En modo de base hexadecimal:
Importante: Cero, no la letra O.
En modo de base binaria:
Nota: Un ingreso binario puede tener hasta 64 dígitos (sin contar el prefijo 0b). Un ingreso hexadecimal puede tener hasta 16 dígitos. |
Catálogo > |
|
ord(Cadena)Þentero ord(Lista1)Þlista Entrega el código numérico del primer caracter en la cadena de caracteres Cadena, o bien una lista de los primeros caracteres de cada elemento de la lista. |
|