M

mat4list()

mat4list(Matriz)Þlista

Entrega una lista completada con los elementos de Matriz. Los elementos se copian desde Matriz fila por fila.

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir mat@>list(...).

max()

max(Valor1, Valor2)Þexpresión

max(Lista1, Lista2)Þlista

max(Matriz1, Matriz2)Þmatriz

Entrega el máximo de los dos argumentos. Si los argumentos son dos listas de matrices, entrega una lista de matriz que contiene el valor máximo de cada par de elementos correspondientes.

max(Lista)Þexpresión

Entrega el elemento máximo en lista.

max(Matriz1)Þmatriz

Entrega un vector de fila que contiene el elemento máximo de cada columna en Matriz1.

Los elementos vacíos (anulados) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea aquí.

Nota: Vea también mín().

mean() (media)

mean(Lista[, listaFrec])Þexpresión

Entrega la media de los elementos en Lista.

Cada elemento de listaFrec cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en Lista.

mean(Matriz1[, matrizFrec])Þmatriz

Entrega un vector de fila de las medias de todas las columnas en Matriz1.

Cada elemento de matrizFrec cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en Matriz1.

Los elementos vacíos (anulados) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea aquí.

En formato de vector Rectangular:

median() (mediana)

median(Lista[, listaFrec])Þexpresión

Entrega la mediana de los elementos en Lista.

Cada elemento de listaFrec cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en Lista.

median(Matriz1[, matrizFrec])Þmatriz

Entrega un vector de fila que contiene las medianas de las columnas en Matriz1.

Cada elemento de matrizFrec cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en Matriz1.

Notas:

• Todos los ingresos en la lista o matriz se deben simplificar a números.
• Los elementos vacíos (inválidos) en la lista o matriz se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea aquí.

MedMed

MedMed X,Y [, Frec] [, Categoria, Incluir]]

Genera la línea media-mediay = (m·x+b)en las listas X y Y con frecuencia Frec. Un resumen de resultados se almacena en la variable stat.results. (Vea aquí.)

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por Incluir.

X y Y son listas de variables independientes y dependientes.

Frec es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en Frec especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos X y Y correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros | 0.

Categoría es una lista de códigos de categoría numérica o de cadena para los datos X y Y correspondientes.

Incluir es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (aquí).

 

Variable de salida

Descripción

stat.EcnReg

Ecuación de la recta mediana-mediana: m·x+b

stat.m, stat.b

Coeficientes del modelo

stat.Resid

Residuales desde la recta mediana-mediana

stat.XReg

La lista de puntos de datos en la Lista X modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías Frec, Lista de Categoríae Incluir

stat.YReg

La lista de puntos de datos en la Lista Y modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías Frec, Lista de Categoríae Incluir

stat.FrecReg

Lista de frecuencias correspondientes a stat.XReg y stat.YReg

mid()

mid(cadenaFuente, Iniciar[, Contar])Þcadena

Entrega caracteres de Conteo de la cadena de caracteres cadenaFuente, comenzando con el número de caracteres Iniciar.

Si se omite Conteo o es mayor que la dimensión de cadenaFuente, entrega todos los caracteres de cadenaFuente, comenzando con el número de caracteres Iniciar.

El Conteo debe ser | 0. Si Conteo = 0, entrega una cadena vacía.

mid(listaFuente, Iniciar [, Conteo])Þlista

Entrega elementos de Conteo de listaFuente, comenzando con el número de elementos del Inicio.

Si se omite Conteo o es mayor que la dimensión de listaFuente, entrega todos los elementos de listaFuente, comenzando con el número de elementos del Inicio.

El Conteo debe ser | 0. Si Conteo = 0, entrega una lista vacía.

mid(listaCadenaFuente, Iniciar[, Conteo])Þlista

Entrega cadenas de Conteo de la lista de cadenas listaCadenaFuente, comenzando con el número de elementos del Inicio.

mín()

mín(Valor1, Valor2)Þexpresión

mín(Lista1, Lista2)Þlista

mín(Matriz1, Matriz2)Þmatriz

Entrega el mínimo de los dos argumentos. Si los argumentos son dos listas o matrices, entrega una lista o matriz que contiene el valor mínimo de cada par de elementos correspondientes.

mín(Lista)Þexpresión

Entrega el elemento mínimo de Lista.

mín(Matriz1)Þmatriz

Entrega un vector de fila que contiene el elemento mínimo de cada columna en Matriz1.

Nota: Vea también max().

mirr()

mirr(tasaFinanciación,tasaReinversión,FE0,listaFE[,frecFE])

La función financiera que entrega la tasa interna de rendimiento modificada de una inversión.

tasaFinanciación es la tasa de interés que usted paga sobre las cantidades de flujo de efectivo.

tasaReinversión es la tasa de interés a la que se reinvierten los flujos de efectivo.

FE0 es el flujo de efectivo inicial en tiempo 0; debe ser un número real.

ListaFE es una lista de cantidades de flujo de efectivo después del flujo de efectivo inicial FE0.

FrecFE es una lista opcional en la cual cada elemento especifica la frecuencia de ocurrencia para una cantidad de flujo de efectivo (consecutivo) agrupado, que es el elemento correspondiente de la ListaFE. La predeterminada es 1; si usted ingresa valores, éstos deben ser enteros positivos < 10,000.

Nota: Vea también irr(), aquí.

mod()

mod(Valor1, Valor2)Þexpresión

mod(Lista1, Lista2)Þlista

mod(Matriz1, Matriz2)Þmatriz

Entrega el segundo argumento del módulo del primer argumento conforme se define por medio de las identidades:

mod(x,0) = x

mod(x,y) = x - y piso(x/y)

Cuando el segundo argumento no es cero, el resultado es periódico en ese argumento. El resultado es cero o tiene el mismo signo que el segundo argumento.

Si los argumentos son dos listas o dos matrices, entrega una lista o matriz que contiene el módulo de cada par de elementos correspondientes.

Nota: Vea también remain(), . aquí

mRow() (filaM)

mRow(Valor, Matriz1, Índice)Þmatriz

Entrega una copia de Matriz1 con cada elemento en la fila Índice de Matriz1 multiplicado por Valor.

mRowAdd() (agrFilaM)

mRowAdd(Valor, Matriz1, Índice1, Índice2) Þmatriz

Entrega una copia de Matriz1 con cada elemento en la fila Índice2 de Matriz1 reemplazado por:

Valor · fila Índice1 + fila Índice2

MultReg

MultReg Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Calcula la regresión lineal múltiple de la lista Y en las listas X1, X2, …, X10. Un resumen de resultados se almacena en la variable resultados.estad (aquí).

Todas las listas deben tener una dimensión igual.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (aquí).

 

Variable de salida

Descripción

stat.EcnReg

Ecuación de regresión: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.b0, stat.b1, ...

Coeficientes de regresión

stat.R2

Coeficiente de determinación múltiple

stat.yLista

yLista = b0+b1·x1+ ...

stat.Resid

Residuales de la regresión

MultRegIntervals

MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]],listaValX[,nivelC]

Computa un valor y previsto, un intervalo de predicción de nivel C para una observación sencilla, así como un intervalo de confianza de nivel C para la respuesta media.

Un resumen de resultados se almacena en la variable stat.results (aquí).

Todas las listas deben tener una dimensión igual.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (aquí).

 

Variable de salida

Descripción

stat.EcnReg

Ecuación de regresión: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.y

Un estimado de punto: y = b0 + b1 · xl + ... para listaValX

stat.dfError

Grados de libertad de error

stat.CBajo, stat.CAlto

Intervalo de confianza para una respuesta media

stat.ME

Margen de error del intervalo de confianza

stat.EE

Error estándar de respuesta media

stat.PredBaja,

stat.PredAlta

Intervalo de predicción para una observación sencilla

stat.MEPred

Margen de error del intervalo de predicción

stat.EEPred

Error estándar para la predicción

stat.ListaB

Lista de coeficientes de regresión, {b0,b1,b2,...}

stat.Resid

Residuales de la regresión

MultRegTests (PruebasRegMult)

MultRegTests Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

La prueba de regresión lineal múltiple resuelve una regresión lineal múltiple sobre los datos dados y proporciona la estadística de la prueba F global y las estadísticas de la prueba t para los coeficientes.

Un resumen de resultados se almacena en la variable stat.results (aquí).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (aquí).

 

Salidas

Variable de salida

Descripción

stat.EcnReg

Ecuación de regresión: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.F

Estadística de la prueba F global

stat.ValP

Valor P asociado con la estadística de F global

stat.R2

Coeficiente de determinación múltiple

stat.AjustR2

Coeficiente de determinación múltiple ajustado

stat.s

Desviación estándar del error

stat.DW

Estadística de Durbin-Watson; se usa para determinar si la autocorrelación de primer grado está presente en el modelo

stat.dfReg

Grados de libertad de la regresión

stat.SCReg

Suma de cuadrados de la regresión

stat.CMReg

Cuadrado medio de la regresión

stat.dfError

Grados de libertad de error

stat.SSError

Suma de cuadrados del error

stat.CMError

Cuadrado medio del error

stat.ListaB

{b0,b1,...} Lista de coeficientes

stat.ListaT

Lista de estadísticas t, una para cada coeficiente en la ListaB

stat.ListaP

Valores P de la lista para cada estadística t

stat.ListaEE

Lista de errores estándar para los coeficientes en la ListaB

stat.yLista

yLista = b0+b1·x1+ . . .

stat.Resid

Residuales de la regresión

stat.ResidE

Residuales estandarizados; se obtienen al dividir un residual entre su desviación estándar

stat.DistCook

Distancia de Cook; medida de la influencia de una observación con base en el residual y el apalancamiento

stat.Apalancamiento

Medida de cuán lejos están los valores de la variable independiente de sus valores medios