TI PlotLib Menu
Nota: Al crear un nuevo programa que utilice este módulo, se recomienda utilizar el tipo de programa Trazado (x,y) y Texto. Esto garantizará que se importen todos los módulos relevantes.
Elemento |
Descripción |
---|---|
importar ti_plotlib como plt |
Importa todos los métodos (funciones) del módulo ti_plotlib en el espacio de nombre “plt”. Como resultado, todos los nombres de funciones pegados de los menús estarán precedidos por "plt.". |
Configurar
Elemento |
Descripción |
---|---|
cls() |
Borra el lienzo de trazado. |
grid(x-scale,y-scale,"style") |
Muestra una cuadrícula utilizando una escala especificada para los ejes x e y. |
window(xmin,xmax,ymin,ymax) |
Define la ventana de trazado mediante la asignación del intervalo horizontal especificado (xmin, xmax) y el intervalo vertical (ymin, ymax) al área de trazado asignado (píxeles). |
auto_window(list-x,list-y) |
Autoescala la ventana de trazado para ajustar los rangos de datos dentro de la lista x y la lista y especificada en el programa antes de la ventana auto_window(). |
axes("mode") |
Muestra ejes en la ventana especificada en el área de trazado. |
labels("x-label","y-label",x,y) |
Muestra etiquetas "x-label" y "y-label" en los ejes del gráfico en las posiciones de la fila x e y. |
title("título") |
Muestra "título" centrado en la línea superior de la ventana. |
show_plot() |
Muestra la salida de dibujo almacenada en búfer. Las funciones use_buffer() y show_plot() son útiles en casos en los que la visualización de varios objetos en la pantalla podría provocar retrasos (no es necesario en la mayoría de los casos). |
use_buffer() |
Activa un búfer de fuera de pantalla para acelerar el dibujo. |
Dibujar
Elemento |
Descripción |
---|---|
color(red,green,blue) |
Establece el color para los siguientes gráficos/trazos. |
cls() |
Borra el lienzo de trazado. |
show_plot() |
Ejecuta la visualización del gráfico como se establece en el programa. |
scatter(x-list,y-list,"mark") |
Traza una secuencia del par ordenado de (list-x,list-y) con el estilo de marca especificado. |
plot(x-list,y-list,"mark") |
Traza una línea utilizando pares clasificados de la lista-x y de la lista-y especificada. |
plot(x,y,"mark") |
Traza un punto utilizando coordenadas x e y con el estilo de marca especificado. |
line(x1,y1,x2,y2,"mode") |
Traza un segmento de línea de (x1,y1) a (x2,y2). |
lin_reg(x-list,y-list,"display") |
Calcula y dibuja el modelo de regresión lineal, ax+b, de la lista-x y de lla lista-y. |
pen("size","style") |
Establece la apariencia de todas las líneas siguientes hasta que se ejecuta el siguiente pen(). |
text_at(row,"text","align") |
Muestra "text" en el área de trazado en la "align" especificada. |
Propiedades
Elemento |
Descripción |
---|---|
xmin |
Variable especificada para argumentos de ventana definidos como plt.xmin. |
xmax |
Variable especificada para argumentos de ventana definidos como plt.xmax. |
ymin |
Variable especificada para argumentos de ventana definidos como plt.ymin. |
ymax |
Variable especificada para argumentos de ventana definidos como plt.ymax. |
m |
Después de que plt.linreg() se ejecuta en un programa, los valores calculados de pendiente, m e intersección, b, se almacenan en plt.m y plt.b. |
b |
Después de que plt.linreg() se ejecuta en un programa, los valores calculados de pendiente, a e intersección, b, se almacenan en plt.a y plt.b. |