Menú de dibujo de TI
Este submenú está situado en Más módulos.
Nota: Al crear un nuevo programa que utilice este módulo, se recomienda utilizar el tipo de programa Gráficos geométricos. Esto garantizará que se importen todos los módulos relevantes.
Elemento |
Descripción |
---|---|
de ti_draw import * |
Importa todos los métodos del módulo ti_draw. |
Forma
Elemento |
Descripción |
---|---|
draw_line() |
Dibuja una línea que comienza desde la coordenada x1,y1 especificada a x2,y2. |
draw_rect() |
Dibuja un rectángulo que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho y la altura especificados. |
fill_rect() |
Dibuja un rectángulo que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho y la altura especificados y lo rellena con el color especificado (usando el color definido o negro si no está definido). |
draw_circle() |
Dibuja un círculo que comienza en la coordenada de centro x,y especificada con el radio especificado. |
fill_circle() |
Dibuja un círculo que comienza en la coordenada de centro x, y especificado con el radio especificado y lo rellena con el color especificado (usando el color definido o negro si no está definido). |
draw_text() |
Dibuja una cadena de texto que comienza en la coordenada x, y especificada. |
draw_arc() |
Dibuja un arco que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho, altura y ángulos especificados. |
fill_arc() |
Dibuja un arco que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho, la altura y los ángulos especificados relleno con el color especificado (usando set_color o negro si no se ha definido). |
draw_poly() |
Dibuja un polígono utilizando los valores de la lista x y los de la lista y especificados. |
fill_poli() |
Dibuja un polígono utilizando los valores de la lista x y los de la lista y especificados relleno con el color especificado (usando set-color o negro si no se ha definido). |
plot_xy() |
Dibuja una forma utilizando las coordenadas x, y especificadas y el número especificado del 1 al 13 que representa diferentes formas y símbolos (ver a continuación).
|
Control
Elemento |
Descripción |
---|---|
clear() |
Borra toda la pantalla Se puede utilizar con parámetros de x,y,ancho y altura para borrar un rectángulo existente. |
clear_rect() |
Borra el rectángulo en la coordenada x,y especificada con el ancho y la altura especificados. |
set_color() |
Establece el color de las formas que siguen en el programa hasta que se establece otro color. |
set_pen() |
Establece el grosor y el estilo especificados del borde al dibujar formas (no aplicable al utilizar comandos de relleno). |
set_window() |
Establece el tamaño de la ventana en la que se dibuja cualquier forma. Esta función es útil para cambiar el tamaño de la ventana para que coincida con los datos o para cambiar el origen (0,0) del lienzo de dibujo. |
get_screen_dim() |
Devuelve la xmax y ymax de las dimensiones de la pantalla. |
use_buffer() |
Activa un búfer de fuera de pantalla para acelerar el dibujo. |
paint_buffer() |
Muestra la salida de dibujo almacenada en búfer. Las funciones use_buffer() y paint_buffer() son útiles en casos en los que la visualización de varios objetos en la pantalla podría provocar retrasos. |
Notas
• | La configuración predeterminada tiene (0,0) en la esquina superior izquierda de la pantalla. El eje x positivo señala hacia la derecha y el eje y positivo señala la parte inferior. Esto se puede modificar mediante la función set_window(). |
• | Las funciones en el módulo ti_draw solo está disponible en el dispositivo portátil y en la vista de dispositivo portátil en la computadora de escritorio |