Menú Matemáticas
Nota: Al crear un nuevo programa que utilice este módulo, se recomienda utilizar el tipo de programa Cálculos matemáticos. Esto garantizará que se importen todos los módulos relevantes.
Elemento |
Descripción |
---|---|
desde math import* |
Importa todos los métodos (funciones) del módulo matemático. |
fabs() |
Devuelve el valor absoluto de un número real. |
sqrt() |
Devuelve la raíz cuadrada de un número real. |
exp() |
Devuelve e**x. |
pow(x,y) |
Devuelve x elevado a la potencia y. |
log(x,base) |
Devuelve el logaritmobase(x). log(x) sin base devuelve el logaritmo natural x. |
fmod(x,y) |
Devuelve el valor del módulo de x e y. Utililizar cuando x e y sean flotantes. |
ceil() |
Devuelve el entero mayor o igual a un número real. |
floor() |
Devuelve el entero menor o igual a un número real. |
trunc() |
Trunca un número real a un entero. |
frexp() |
Devuelve un par (y,n) donde x == y * 2**n. |
Const.
Elemento |
Descripción |
---|---|
e |
Returns value for the constant |
pi |
Returns value for the constant |
Trigonometría
Elemento |
Descripción |
---|---|
radians() |
Convierte el ángulo en grados a radianes. |
degrees() |
Convierte el ángulo en radianes a grados. |
sin() |
Devuelve el seno del argumento en radianes. |
cos() |
Devuelve el coseno del argumento en radianes. |
tan() |
Devuelve la tangente del argumento en radianes. |
asin() |
Devuelve el arcoseno del argumento en radianes. |
acos() |
Devuelve el arcocoseno del argumento en radianes. |
atan() |
Devuelve la tangente de arco del argumento en radianes. |
atan2(y,x) |
Devuelve la tangente de arco de y/x en radianes. |