Cómo cambiar las configuraciones del modo
Las funciones y los programas pueden usar la función setMode() para configurar en forma temporal los modos de cálculo o resultado específico. El menú Modo del Editor de Programas facilita el ingreso de la sintaxis correcta sin requerir que usted memorice códigos numéricos.
Nota: Los cambios de modo que se hacen dentro de una definición de función o programa no persisten afuera de la función o el programa.
Cómo configurar un modo
| 1. | Posicione el cursor donde usted desea insertar la función setMode . |
| 2. | Desde el menú Modo , seleccione el modo a cambiar y seleccione la nueva configuración. |
La sintaxis correcta se inserta en la ubicación del cursor. Por ejemplo:
|
setMode(1,3) |