Verwenden von Menüs

Wenn Sie eine Taste oder Tastenkombination zum Aufrufen eines Menüs drücken, erscheint/erscheinen in der obersten Zeile des Bildschirms ein oder mehrere Menüname(n).

• Der Menüname, der in der obersten Zeile links steht, ist markiert. Es werden bis zu neun Menüoptionen angezeigt, beginnend mit der Option 1.
• Jede Option im Menü ist durch eine Zahl oder einen Buchstaben gekennzeichnet. Die Reihenfolge der Kennzeichnung ist 1 bis 9, dann 0 und dann A, B, C. Wenn alle Zahlen und Buchstaben ausgeschöpft sind, bleibt der Kennzeichnungsbereich frei. Wählen Sie diese Optionen über die Pfeiltasten aus.
• Besteht ein Menü aus mehr Optionen als angezeigt werden, erscheint ein Abwärtspfeil ($) anstelle des Doppelpunkts neben der als letztes angezeigten Menüoption.
• Endet eine Menüoption mit einem Auslassungszeichen (...), wird bei Auswahl dieser Option ein Untermenü oder ein Editor angezeigt.
• Weitere Syntaxhilfe erhalten Sie bei Bedarf über die Kataloghilfe. Wählen Sie einen Menüpunkt und drücken Sie Ã, um den Syntaxhilfe-Editor zu öffnen (sofern der Menüpunkt unterstützt wird).