Anzeige-Cursor

Die Form des Cursors kann sich ändern, um darauf hinzuweisen, was passiert, wenn Sie die nächste Taste drücken oder die nächste Menüoption auswählen, um sie als Zeichen einzufügen.

Hinweis: Der 2nd-Cursor Þ und der Alpha-Cursor Ø können je nach Kontext in der Statusleiste angezeigt werden.

Cursor

Aussehen

Auswirkung des folgenden Tastendrucks

Eingabe

Gefülltes Rechteck
$

Dies ist der Standard-Cursor. An der Cursorposition wird ein Zeichen eingefügt. Eventuell vorhandene Zeichen werden überschrieben.

Einfügen

Unterstrichen
__

Drücken Sie y 6, um diesen Cursor auszuwählen. Zeichen werden vor der Cursorposition eingefügt.

2nd

 

Inverser Pfeil
Þ

Ein 2nd-Zeichen wird eingegeben oder eine 2nd-Funktion ausgeführt.

Alpha

Invers A
Ø

Ein alphanumerisches Zeichens wird eingegeben, SOLVE wird ausgeführt oder Schnelltastenmenüs werden angezeigt.

Hinweis: In einigen Fällen ist die Alpha-Sperre automatisch aktiviert, wie z. B. bei „Insert Comment“ im Programm-Editor und an der Cursorposition der Summierung, wo nur eine Variable in Form eines Buchstabens erlaubt ist.

Voll

Kariertes Rechteck

Keine Eingabe; nach einer Eingabeaufforderung wurde die maximale Zeichenzahl eingegeben oder der Speicher ist voll. Zeigt auch das Maximum der zulässigen Ebenen im MathPrint™ Modus an.

MathPrint™

Pfeiltaste nach rechts

Der Cursor wechselt entweder zum nächsten Teil der Vorlage oder aus der Vorlage heraus. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um alle MathPrint™ Vorlagen zu verlassen, bevor Sie die restlichen Terme in einem Ausdruck eingeben.

Wenn Sie ƒ während des Einfügens drücken, wird der Cursor zu einem unterstrichenen A (A). Wenn Sie y während des Einfügens drücken, wird der unterstrichene Cursor zu einem unterstrichenen # (#).

Hinweis: Wenn Sie ein kleines Zeichen wie z. B. einen Doppelpunkt oder ein Komma markieren und dann ƒ oder y drücken, verändert sich der Cursor nicht, da die Cursorbreite zu schmal ist.