Einrichten des Prüfungsmodus

1. Schalten Sie den Rechner aus.
2. Halten Sie die Tasten ~, | und É gedrückt und lassen Sie sie dann los.
3. Der Bildschirm RESET OPTIONS (Optionen zurücksetzen) wird angezeigt.
4. Um die Standardeinstellungen zu ändern, bewegen Sie den Cursor auf die gewünschte Einstellung und drücken Sie [enter].

Standardmäßig:

• ANGLE (Winkel) ist auf DEGREE (Grad) eingestellt
• STAT DIAGNOSTICS (STAT DIAGNOSE) ist auf ON (EIN) eingestellt
• DISABLE logBASE (logBASE deaktivieren) und DISABLE S( (S( deaktivieren) sind auf YES (JA) eingestellt.
• DISABLE Numeric Solver ist auf NO gestellt (numerischer Löser ist nicht ausgeschaltet).
5. Drücken Sie OK, um zunächst alle geladenen TI-Apps zu validieren und dann den Prüfungsmodus einzurichten. Sobald die Validierung und die Einrichtung des Prüfungsmodus abgeschlossen sind, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.

6. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Taschenrechner in den Prüfungsmodus zu schalten.
7. Die Prüfungs-LED blinkt grün.

Hinweis:

• Im TEST MODE (Prüfungsmodus) und bei TEST MODE ENABLED (Prüfungsmodus aktiviert) wird die Statusleiste blau angezeigt.
• Pic- und Image-Variablen sind deaktiviert.
• Alle Variablen im RAM und im Archivierungsspeicher werden gelöscht.
8. Drücken Sie auf dem Prüfungs-Taschenrechner Œ, um zu bestätigen, dass Applikationen deaktiviert wurden. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

9. Drücken Sie auf dem Prüfungs-Taschenrechner ¼, um zu bestätigen, dass Programme deaktiviert wurden. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

10. Im Prüfungs-Taschenrechner werden Pic und Image Vars als deaktiviert angezeigt. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

11. In der Speicherverwaltung (y L 2:Mem Management/Delete...) werden deaktivierte Dateien mit dem durchgestrichenen Gleichheitszeichen gekennzeichnet.