Inbetriebnahme der Ladestation

Zum Lieferumfang der TI Ladestation CE gehören:

• Eine TI Ladestation CE
• Ein Netzadapter
• Ein Stromkabel mit zur Region passendem Stecker
1. Stecken Sie das kleine Ende des Stromadapterkabels in die Anschlussbuchse der Ladestation.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine Steckdose.
• Eine Einbuchtung auf jeder Seite der TI Ladestation CE erleichtert das Anheben. Benutzen Sie immer beide Hände, um die Ladestation anzuheben und zu transportieren.
• Stellen Sie die Ladestation auf einer flachen, stabilen Oberfläche auf. Wenn Sie die Ladestation in verschiedenen Klassenzimmern einsetzen, können Sie diese auch auf einem Rollwagen installieren. Bei der Wahl eines geeigneten Standorts sollten Sie darauf achten, dass sich eine Stromquelle wie z. B. eine Steckdose oder Steckdosenleiste in der Nähe befindet.