Menüs und Funktionen

• Um die App zu beenden, wählen Sie die Option QUIT-APP oben rechts im Y= Bildschirm. Wählen Sie an der Eingabeaufforderung 2:Quit Transfrm.
• Inequality Graphing App und Transformation Graphing App können nicht gleichzeitig ausgeführt werden, da sie den Funktionsmodus des oEditors erweitern. Bei einem Konflikt zwischen diesen Apps befolgen Sie die Aufforderung, die App, die den Konflikt verursacht, zu beenden, wodurch die andere App als erweiterter o Editor ausgeführt werden kann.
• Die Transformation Graphing App eignet sich besonders für Untersuchungen animierter Grafiken. Die Fenstervariable Xres ist beim Start der App auf 3 eingestellt. Dabei wird jedes dritte Grafikpixel gezeichnet, was bei der Verwendung von Animationen für Y1 und/oder Y2 erfahrungsgemäß am besten geeignet ist. Xres kann in p auf 1 gesetzt werden. Nach allgemeiner Grafikerfahrung ohne Animationen im Standard-Grafikmodus wird dort am besten Xres standardmäßig auf 1 gesetzt.

Menüs

Beschreibung

Tasten zum Einrichten von Graphen/Diagrammen

o

Zeigt den o Editor an, wo Sie

• eine oder mehrere Funktionen eingeben können
• Funktionen in Y1 und/oder Y2 animieren können
• Funktionen mit Y3-Y0 zeichnen können
• bis zu drei Kurven zeichnen können
• die Farbe des Diagramms ändern können
• den Transformations-Abspieltyp ändern können
• ein Funktionsformat zum Einfügen für Y1 und/oder Y2 auswählen können
• Farbe und Linienstärke von Y3-Y0 ändern können

 

Drücken Sie |, bis sich der Cursor über der Stil-Spalte links neben der Yn-Funktion befindet. Drücken Sie [enter]. Navigieren Sie mit † zu den Optionen. Drücken Sie in einem Auswahlmenü auf | oder ~, um eine Auswahl zu treffen. Wählen Sie OK oder CLEAR, um die Änderungen zu übernehmen oder zu verwerfen.

Play-Pause (3)

Bestimmt, welcher Koeffizient geändert und wann die Kurve dargestellt wird.

Play
(1)

Speichert eine Reihe von Änderungen als Bilder für die Anzeige in einem Diashow-Format. Die Bilder werden als Endlosschleife angezeigt, bis Sie diese anhalten. Verwenden Sie [enter] und dann É zum Anhalten von Animationen.

*Siehe Hinweis unter der Tabelle.

Play Fast
(2)

Speichert eine Reihe von Änderungen als Bilder für die Anzeige in einem Diashow-Format. Die Bilder werden als Endlosschleife angezeigt, bis Sie diese anhalten. Die Bilder werden in rascherer Folge als bei Abspielen gezeigt. Verwenden Sie [enter] und dann É zum Anhalten von Animationen.

*Siehe Hinweis unter der Tabelle.

p

Zum Einstellen des Anzeigefensters, um eine optimale Anzeige des Graphen zu erhalten.

q

Zum schnellen Anpassen des Fensters auf eine vordefinierte Einstellung.

r

Zum Verschieben des Cursors entlang der graphisch dargestellten Funktion über | und ~.

s

Zeigt den definierten Graphen an.

[SETUP]

Wenn Sie im Grafik-Bildschirm [SETUP] (s) drücken, wird das Menü SETTINGS angezeigt, wo Sie Animations-Abspieltypen, die TrailOff/TrailOn-Einstellung und die Werte der Parameter A, B, C und D (sofern in Y1 und/oder Y2 eingegeben) festlegen können. Drücken Sie s im Bildschirm SETTINGS, um das Diagramm anzuzeigen.

TrailOff
TrailOn

In y . wird durch TrailOn bei der Änderung oder Animation des Koeffizienten für jeden Graphen eine gepunktete Darstellung angezeigt. Die Standardeinstellung ist TrailOff.

*Hinweis: Wenn für die Animation mehr als 13 Bildschirme erstellt werden müssen, wird ein Speicherfehler angezeigt. Drücken Sie p und }, um SETTINGS anzuzeigen. Ändern Sie den Parameter-Anfangswert, die Anzahl der Schritte und/oder den Max-Wert, um die Anzahl der zu erstellenden Bildschirme auf max. 13 zu verringern.

Weitere Informationen

Informationen zu System-Fehlermeldungen finden Sie im Referenzhandbuch des Grafiktaschenrechners.

Weitere Einzelheiten zu dieser Applikation finden Sie im Originalhandbuch der App. Besuchen Sie education.ti.com/go/download.