Beispiel – Darstellung von Ungleichungen

Mit dieser Aktivität lernen Sie die Grundlagen dieser App.

1. Starten der App:
a) Drücken Sie Œ.
b) Wählen Sie Inequalz.
c) Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hauptbildschirm auszublenden.
Der Cursor blinkt im erweiterten Ungleichungs-Y=Editor über dem Zeichen =.

Hinweis: Über die Kontexthilfe-Zeile erhalten Sie Hilfe wie z. B.:
RELATION AUSWÄHLEN:
| [enter]. (Siehe Bildschirm.)

2. Drücken Sie | [enter], um das Grafikstil-Dialogfeld zu öffnen und die Relation auszuwählen.
3. Drücken Sie †, um den Cursor auf Y zu bewegen.
4. Drücken Sie | oder ~, um die Auswahlen in „kleiner als“ zu ändern.
5. Drücken Sie †, um OK zu markieren.
6. Drücken Sie [enter].
Hinweis: Die Inequality Graphing Version für den TI-84 Plus CE verwendet dasselbe Dialogfeld zur Einstellung des Grafikstils wie das Betriebssystem. Die Kontexthilfe-Zeile der Statusleiste zeigt [<] ODER [>] DRÜCKEN, UM OPTION AUSZUWÄHLEN.
Bei der Relationsauswahl der TI-84 Plus C Version werden die Schnelltasten F1-F5 zum Ändern des Relationstyps verwendet.

7. Drücken Sie ~, um den Cursor zu bewegen, und geben Sie
Y1 <2x-3 ein.

8. Wiederholen Sie die vorstehenden Schritte, um die Relation von Y2 auf „größer als“ zu ändern, und geben Sie
Y2 > -2X+5 ein.

9. Drücken Sie s, um die schraffierten Ungleichheiten anzuzeigen.
Hinweis: Die Kontexthilfe-Zeile in der Statusleiste zeigt INEQUALITY MENÜ: y / an. Dieses Menü enthält Werkzeuge für Ungleichheits-Schnittpunkte und weitere Funktionen. In der Version für den TI-84 Plus C werden diese Werkzeuge im Grafik-Bildschirm als Schnelltasten [F1]-[F5] angezeigt.

10. So ermitteln Sie den Schnittpunkt der beiden Ungleichheitsbeziehungen:
a) Drücken Sie y /.
b) Drücken Sie ~, um das INEQUALITY-Menü anzuzeigen.
c) Wählen Sie 2:Inequal-Schnittpunkt.

Hinweise:

• Sie können die Farbe des Schnittpunkts ändern, indem Sie [<] oder [>] drücken, wenn der Farb-Zufallsgenerator am rechten Bildschirmrand blinkt.
• Nutzen Sie die Funktionen im INEQUALITY-Menü, um mit „Spur interess. Punkte“ den bzw. die Schnittpunkt(e) der Grenzen des schraffierten Bereichs anzuzeigen.
• Mit der Funktion Vereinigung im INEQUALITY-Menü können Sie die Vereinigung der Bereiche anzeigen. Verwenden Sie „Ursprüngl. Shade“, um die ursprüngliche Schraffierung der Bereiche anzuzeigen.

Hinweis: Die Funktionen des Inequality-Menüs werden in der Version für den TI-84 Plus C über die Schnelltasten [F1]-[F5] im Grafik-Bildschirm ausgeführt.

11. So untersuchen Sie den Schnittpunkt der Grenzen der beiden Bereiche:
a) Drücken Sie y /.
b) Drücken Sie ~, um das INEQUALITY-Menü anzuzeigen.
c) Wählen Sie 1: Spur interess. Punkte.

Hinweise:

• Da sowohl Y1 als auch Y2 strikte Ungleichungen sind, lautet die Bezeichnung im Ausdrucksbereich Y1, Y2, was als interessierender Punkt bezeichnet wird. Wenn der interessierende Punkt ein Schnittpunkt einer Grenze innerhalb des Bereichs ist, wird das Schnittpunktsymbol in der Bezeichnung angezeigt.
• Wenn sich im Graphenbereich mehr als ein interessierender Punkt befindet, verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Spur von Punkt zu Punkt zu verfolgen. Bei nicht linearen Grenzen werden ggf. nicht alle interessierenden Punkte ausfindig gemacht.