Fehlermeldungen:

Alle Gleichungen

Fehlermeldung

Beschreibung

Die Kurve wird nicht richtig angezeigt oder es
wird nur ein Teil einer Kurve angezeigt.

Die eingegebenen Parameter liegen möglicherweise außerhalb des für den Taschenrechner zulässigen Bereichs.

Wenn Sie den Einstellungsmodus des Fensters KEGELSCHNITT EINST. auf MAN gesetzt haben, drücken Sie q und wählen Sie Zoom Conic, um die Fenstereinstellungen neu zu definieren.

Window range error or zoom error.
(Fensterbereich- oder Zoomfehler.)

Ändern Sie die Fensterparameter (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) so, dass das Fenster je nach Graph größer oder kleiner ist.

Ungültige Eingabe

Geben Sie einen gültigen Wert ein.

Requested zoom has invalid results.
(Angeforderter Zoom bringt ungültige Ergebnisse.)

Ändern Sie die Fensterparameter (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) oder Zoomfaktoren Xfact und Yfact. Sie müssen Conic Graphing beenden, um die Zoomfaktoren Xfact und Yfact zu ändern.

Invalid AppVar CONICSD.
(Ungültige App-Variable CONICSD.) Please remove. (Bitte entfernen.)

Die Anwendungsvariable (AppVar) namens CONICSD wurde beschädigt oder eine andere Anwendungsvariable verwendet denselben Namen.

Löschen Sie die AppVar oder verwenden Sie die TI Connect™ CE-Software, um die Variable zu entfernen und auf Ihrem Computer zu speichern.

Error saving Conics settings.
(Fehler beim
Speichern der
Kegel
schnitteinstellungen.)

Die AppVar CONICSD kann nicht geändert werden.

Löschen Sie die AppVar oder verwenden Sie die TI Connect™ CE-Software, um die Variable zu entfernen und auf Ihrem Computer zu speichern.

Kreise

Fehlermeldung

Beschreibung

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) R ≥ 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass R ≥ 0.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) A ≥ 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass A ≥ 0.

Values out of range for computation. (Werte außerhalb des Berechnungsbereichs.) Recheck window settings. (Überprüfen Sie die Fenstereinstellungen.)

Ändern Sie den Parameter, sodass b < 1E12 (tritt nur im Polar-Modus in Gleichung 3 auf).

Parameters create a non-real answer. (Parameter ergeben eine nicht-reelle Antwort.)

Ändern sie die Parameter, sodass für die Gleichung AX2+AY2+BX+CY+D=0 Folgendes

erfüllt wird:

Ellipsen

Fehlermeldung

Beschreibung

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) 0 < A < B.

Ändern Sie den Parameter, sodass A > B und B > 0.

Values out of range for computation. (Werte außerhalb des Berechnungsbereichs.) Recheck window settings. (Überprüfen Sie die Fenstereinstellungen.)

Ändern Sie den Parameter, sodass 0 < A < 1E50.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) 0 < e < 1.

Ändern Sie den Parameter, sodass e > 0 und e < 1.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) p ≠ 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass p < 0 oder p > 0.

Hyperbeln

Fehlermeldung

Beschreibung

Values out of range for computation. (Werte außerhalb des Berechnungsbereichs.) Recheck window settings. (Überprüfen Sie die Fenstereinstellungen.)

Befindet sich der Taschenrechner im Modus FUNC oder PAR, ändern Sie die Parameter, sodass

Befindet sich der Taschenrechner im Modus POL, ändern Sie den Parameter e oder p, sodass e2 oder ep < 1E100.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) A > 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass A > 0.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) B > 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass B > 0.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) e > 1.

Ändern Sie den Parameter, sodass e > 1.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) p ≠ 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass p < 0 oder p > 0.

Window range error or zoom error. (Fensterbereich- oder Zoomfehler.)

Ändern Sie die Fenstereigenschaften oder ändern Sie P, sodass die an der Berechnung beteiligten Werte die Grenzen des Taschenrechners nicht überschreiten.

Parabeln

Fehlermeldung

Beschreibung

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) A ≠ 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass A < 0 oder A > 0.

Allowed parameter values: (Zulässige Parameterwerte:) p ≠ 0.

Ändern Sie den Parameter, sodass p < 0 oder p > 0.

Window range error or zoom error. (Fensterbereich- oder Zoomfehler.)

Ändern Sie die Fensterparameter (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) und/oder den Wert p.

Values out of range for computation. (Werte außerhalb des Berechnungsbereichs.) Recheck window settings. (Überprüfen Sie die Fenstereinstellungen.)

Ändern Sie die Fensterparameter (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) und/oder den Wert p.

Weitere Informationen

Informationen zu System-Fehlermeldungen finden Sie im Referenzhandbuch des Grafiktaschenrechners.

Weitere Einzelheiten zu dieser Applikation finden Sie im Originalhandbuch der App. Besuchen Sie education.ti.com/go/download.