Menüs und Funktionen

• Um in das CELLSHEET MENU, zu gelangen, wählen Sie Menü (drücken Sie b).
• Wählen Sie Hilfe im CELLSHEET MENU, um einen Hilfebildschirm für häufige Tätigkeiten angezeigt zu bekommen.
• Zum Verlassen der Anwendung wählen Sie CellSh. verl im CELLSHEET MENU.
• Drücken Sie ‘ oder y5, um:
- aus einem Untermenü zum Hauptmenü zurückzukehren.
- aus dem Hauptmenü zum Arbeitsblatt zurückzukehren.

Menüs

Funktionen

Menü Datei

1: Öffnen...

Öffnet eine vorhandene Tabellenkalkulationsdatei.

2: SpeichernAls...

Speichert die aktuelle Tabelle unter demselben Namen oder unter einem anderen Namen.

3: Neu...

Erstellt ein neues Arbeitsblatt und erlaubt die Verwendung eines neuen oder bestehenden Namens.

4: Löschen...

Löscht ein Arbeitsblatt. Das momentan geöffnete Arbeitsblatt können Sie nicht löschen.

5: Format...

Zur Einrichtung der Formatierungsoptionen.

(Die jeweiligen Standardwerte sind hervorgehoben.)

AutoCalc: J N

Cursor Bewegng: †~

Init Hilfe: J N

Zeig: FORML WERT

6: Neuberech

Berechnet das Arbeitsblatt neu (wird nur benötigt, wenn das Leistungsmerkmal Automatische Berechnung im Menü Format deaktiviert wurde)

Menü Bearbeiten

1: Gehe zu Zelle...

Bewegt den Cursor zu einer bestimmten Zelle.

2: Rückgängig

Stellt den Inhalt einer Zelle, die Sie gerade gelöscht oder geleert haben wieder her.

3: Blatt löschen...

Löscht alle Daten aus dem aktuellen Arbeitsblatt.

4: Bereichswahl...

Wählt einen Zellenbereich.

5: Ausschneiden

Schneidet den Inhalt und die Formeln aus den gerade ausgewählten Zellen oder dem Zellenbereich aus und verschiebt sie in die Zwischenablage.

Schnelltaste: _

6: Kopieren

Kopiert den Inhalt und die Formeln aus den gerade ausgewählten Zellen oder dem Zellenbereich in die Zwischenablage.

Schnelltaste: `

7: Einfügen

Fügt den Inhalt und die Formeln, die gerade ausgeschnitten oder kopiert wurden, aus der Zwischenablage in die aktuelle Zelle ein.

Schnelltaste: a

Menü Options (Optionen)

1: Statistiken...

Berechnet die lineare Regression für den aktuell ausgewählten Zellenbereich.
1: Statistik mit 1 Variablen
2: Statistik mit 2 Variablen

3: Lineare Regression – LinReg(ax+b)

2: Bereich füllen...

Füllt einen Zellenbereich mit einer Formel, Zahl oder Text.

 

3: Folge...

Füllt einen Zellenbereich mit einer Zahlenfolge.

1. Zelle:

Folge(

UntenRechts

4: Import/Export ...

Importiert und exportiert Taschenrechnerdateien wie z. B. Listen, Matrizen oder Variablen.

5: Sortieren...

Sortiert einen Bereich in auf- oder abfallender Reihenfolge.

6: SpaltenDezimal...

Legt den Dezimalmodus für eine Spalte fest. Der Modus der Kommaeinstellung (erreichbar mit z) hat keinen Einfluss auf die Anwendung CellSheet™.

Menü Charts (Diagramme)

1: Streuungsdiag...

Zeigt ein Streudiagramm für einen Zellenbereich an.

XBereich:

YBereich 1:

YBereich 2:

YBereich 3:

Titel:

AxenEin AxenAus

ZeiPass Zeich

Hinweise:

• Sie können die Farbe des Graphen über den Farb-Zufallsgenerator in der linken Spalte einstellen. Nachdem Sie einen Bereich eingegeben haben, bewegen Sie den Cursor zum Farb-Zufallsgenerator und drücken Sie [enter]. Wählen Sie dann mit |~ eine neue Farbe. Drücken Sie †, um die neue Farbe festzulegen.
• ZeiPass führt eine automatische Skalierung des Graphen der Tabelle durch. Zeichnen verwendet zum Zeichnen des Diagramms die Tabellenfenstereinstellungen im CellSheet Tabellenmenü (nicht die Einstellungen im Betriebssystemfenster).

2: Streu.fenst.

Zeigt die Parameter des Anzeigefensters des Streudiagramms an, so dass Sie die Werte ändern können.

Xmin=

Xmax=

XEinh=

Ymin=

Ymax=

YEinh=

Zeichn. Speich

3: Linien...

Zeigt ein Liniendiagramm für einen Zellenbereich an.

XBereich:

YBereich 1:

YBereich 2:

YBereich 3:

Titel:

AxenEin AxenAus

ZeiPass Zeich

Hinweise:

• Sie können die Farbe des Graphen über den Farb-Zufallsgenerator in der linken Spalte einstellen. Nachdem Sie einen Bereich eingegeben haben, bewegen Sie den Cursor zum Farb-Zufallsgenerator und drücken Sie [enter]. Wählen Sie dann mit |~ eine neue Farbe. Drücken Sie †, um die neue Farbe festzulegen.
• ZeiPass führt eine automatische Skalierung des Graphen der Tabelle durch. Zeichnen verwendet zum Zeichnen des Diagramms die Tabellenfenstereinstellungen im CellSheet Tabellenmenü (nicht die Einstellungen im Betriebssystemfenster).

4: Linienfenster...

Zeigt die Parameter des Anzeigefensters des Liniendiagramms an, so dass Sie die Werte ändern können.

Xmin=

Xmax=

XEinh=

Ymin=

Ymax=

YEinh=

Zeichn. Speich

5: Balken...

Zeigt ein Balkendiagramm für einen Zellenbereich an.

Kategorien:

Serie1:

Ser1Name:

Serie2:

Ser2Name:

Serie3:

Ser3Name:

Titel:

Vertikal Horiz

ZeiPass Zeich

Hinweise:

• Sie können die Farbe des Graphen über den Farb-Zufallsgenerator in der linken Spalte einstellen. Nachdem Sie einen Bereich eingegeben haben, bewegen Sie den Cursor zum Farb-Zufallsgenerator und drücken Sie [enter]. Wählen Sie dann mit |~ eine neue Farbe. Drücken Sie †, um die neue Farbe festzulegen.
• Vertikal Horiz zeigt die Balken in den angegebenen Richtungen an.
• ZeiPass führt eine automatische Skalierung des Graphen der Tabelle durch. Zeichnen verwendet zum Zeichnen des Diagramms die Tabellenfenstereinstellungen im CellSheet Tabellenmenü (nicht die Einstellungen im Betriebssystemfenster).

6: Balkenfenster

Zeigt die Parameter des Anzeigefensters des Balkendiagramms an, so dass Sie die Werte ändern können.

Balken-Min=

Balken-Max=

Zeichn. Speich

7: Tortendiagramm...

Zeigt ein Tortendiagramm für einen Zellenbereich an.

Kategorien:

Serien:

Anzahl Prozent

Titel:

Zeichnen: