Fehlermeldung | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Enough Memory! (Nicht genügend Speicher!) Add. RAM needed. (Mehr Arbeitsspeicher erforderlich.) | Cabri™ Jr. benötigt mindestens 4802 Byte freien Arbeitsspeicher für die Ausführung (rund 5000). Im Dialogfenster wird angegeben, wie viel freien Arbeitsspeicher Cabri™ Jr. für die Ausführung noch benötigt. Durch Entfernen von Dateien aus dem RAM oder Flash-Speicher können Sie Cabri™ Jr. mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Taschenrechners. | ||||||
Continue without Undos? (Fortfahren ohne Möglichkeit zum Rückgängigmachen?) | Wenn mehr als 128 Objekte gezeichnet wurden, muss die Funktion zum Rückgängigmachen von Eingaben deaktiviert werden. Nach der Anzeige dieser Fehlermeldung werden Sie über ein Dialogfenster gefragt, ob der Vorgang fortgesetzt werden soll. Wenn Sie fortfahren, wird die Funktion zum Rückgängigmachen deaktiviert. Sobald die Anzahl der Objekte unter 128 sinkt, wird die Funktion automatisch wieder aktiviert. | ||||||
Max. object# reached. (Maximale Objektanzahl erreicht.) | In Cabri™ Jr. dürfen Figuren maximal 256 Objekte enthalten. | ||||||
Not Enough Memory! to save file. (Nicht genügend Speicher zum Sichern der Datei.)
| Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist die aktuelle Figur nicht verloren. Sie können die Figur speichern, indem Sie:
| ||||||
No figure to open! (Keine zu öffnende Figur.) | Sie haben im F1-Menü Öffnen gewählt, es sind aber auf dem Taschenrechner keine gespeicherten Figuren vorhanden, die geöffnet werden könnten. | ||||||
Name already exists! (Name ist bereits vorhanden!) Continue anyway? (Trotzdem fortfahren?) | Sie haben einen Dateinamen für Ihre Figur eingegeben, der bereits vorhanden ist. Wählen Sie OK, um die vorhandene Datei zu überschreiben, oder No (Nein), um zum Dialogfeld für den Speichervorgang zurückzukehren, um einen anderen Dateinamen eingeben zu können. | ||||||
CURRCAJU is reserved (CURRCAJU ist reserviert) | Weder CURRCAJU noch CURRCAJ2 dürfen als Dateinamen verwendet werden. Diese Namen sind als Namen für Anwendungsvariablen reserviert. | ||||||
Figure abc not re-archived! (Figur abc nicht erneut archiviert!)
| Dies geschieht, wenn wenig Flash-RAM zur Verfügung steht und Sie eine zuvor archivierte Figur wesentlich vergrößert haben. In diesem Fall haben Sie möglicherweise nicht genügend Speicherplatz zum Sichern der Figur im Flash-RAM, sodass sie von der App als normale AppVar im RAM gespeichert wird.
| ||||||
Batteries too low to access archived files! (Batterien zu schwach zum Zugreifen auf archivierte Dateien!) | Die Batterien im Taschenrechner sind schwach, sodass die App die Datei nicht im Flash-RAM speichern kann. Sie können die Datei speichern, ohne sie zu archivieren, dann die Batterien auswechseln und die Datei anschließend archivieren. |
Informationen zu System-Fehlermeldungen finden Sie im Referenzhandbuch des Grafiktaschenrechners.
Weitere Einzelheiten zu dieser Applikation finden Sie im Originalhandbuch der App. Besuchen Sie education.ti.com/go/download.