Beispielaktivität - Zeichnen und Vermessen eines Dreiecks

Mit dieser Aktivität erlernen Sie die Grundlagen der Cabri™ Jr.-App.

1. Drücken Sie die Taste Œ und wählen Sie Cabri™ Jr.
2. Eine Taste drücken.

3. Zeichnen Sie ein Dreieck.
a) Drücken Sie p, um das F2-Menü zu öffnen.
b) Wählen Sie Dreieck.
c) Setzen Sie den Stift mithilfe der Tasten| ~ } † auf eine Stelle, um den ersten Eckpunkt festzulegen. Drücken Sie [enter].
d) Setzen Sie den Stift mithilfe der Tasten| ~ } † auf eine Stelle, um den zweiten Eckpunkt festzulegen. Drücken Sie [enter].
e) Bewegen Sie sich zu einem dritten Eckpunkt. Drücken Sie [enter].
4. Drücken Sie s, um das F5-Menü zu öffnen.

5. Heben Sie Messen hervor, drücken Sie den rechten Cursor und wählen Sie Winkel.

6. Messen Sie einen der Innenwinkel des Dreiecks.
a) Bewegen Sie den Stift auf einen der Eckpunkte. Drücken Sie [enter].
b) Bewegen Sie den Stift auf den Scheitelpunkt des zu messenden Winkels. Der Scheitelpunkt blinkt. Drücken Sie [enter].
c) Bewegen Sie den Stift auf den dritten Eckpunkt. Drücken Sie [enter].

Hinweis: Die App berechnet den Winkel und zeigt den Messwert neben dem gemessenen Winkel an. Sie können die numerischen Messwerte mit einer der Tasten | ~ } † an eine gewünschte Stelle ziehen. Drücken Sie [enter], wenn sich der Winkelmesswert an der gewünschten Stelle befindet.

7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Winkelmessungen der anderen beiden Innenwinkel des Dreiecks durchzuführen.

8. Berechnen Sie die Summe der drei Innenwinkel.
a) Drücken Sie s, um das F5-Fenster zu öffnen.
b) Wählen Sie Berechnen.
c) Setzen Sie den Pfeil auf einen der numerischen Winkelmesswerte. Die Zahl beginnt zu blinken, wenn der Winkel ausgewählt ist. Drücken Sie [enter].
d) Drücken Sie die Taste à auf dem Tastenfeld.
e) Bewegen Sie den Pfeil auf einen anderen Winkelmesswert, bis er blinkt. Drücken Sie [enter].
f) Die Summe der zwei gewählten Winkel wird ausgegeben und Sie können sie mit den Tasten | ~ } † verschieben. Bewegen Sie den neu berechneten Wert an eine gewünschte Stelle und drücken Sie [enter].
g) Zeigen Sie auf die neue Berechnung, bis sie blinkt (Summe der zwei Winkel), und drücken Sie [enter], um sie auszuwählen.
h) Drücken Sie die Taste Ã.
i) Bewegen Sie den Pfeil zum Messwert des nicht ausgewählten dritten Winkels. Drücken Sie [enter].
j) Die Berechnungsausgabe stellt die Summe aller drei Innenwinkel dar. Bewegen Sie den neu berechneten Wert an eine gewünschte Stelle und drücken Sie [enter].

 

 

 

 

 

9. Drücken Sie ‘, um das Messwerkzeug zu beenden und setzen Sie den Pfeil auf einen der drei Eckpunkte des Dreiecks. Der Pfeil wird „unausgefüllt“ angezeigt, was darauf hinweist, dass der Eckpunkt ausgewählt ist.

 

10. Drücken Sie die Taste ƒ einmal und verwenden Sie eine der Tasten | ~ } †, um den Eckpunkt an eine andere Stelle zu ziehen.
Hinweis:Wenn sich der Pfeil in der Nähe eines geometrischen Objekts befindet, drücken Sie ƒ, um den Pfeil durch einen Handcursor zu ersetzen, mit dem Sie das Objekt ziehen können.
Beachten Sie, dass sich die Winkelmessungen mit Änderung der Dreieckform ändern. Ihre Summe ist jedoch immer gleich.