Python

Python-Programme für die Nutzung in der Python-App konvertieren und senden

Konvertieren eines Python-Programms in eine Python AppVar

Wenn ein CE-Taschenrechner die Python-Programmierung unterstützt, wird ein Python-Programm (*.py) Ihres Computers in eine Python AppVar (*.8xv) konvertiert, wenn Sie die Datei mit TI Connect™ CE an Ihren CE-Taschenrechner mit Python oder Ihren CE-Taschenrechner senden. Mit der entsprechenden Python-App für Ihren Taschenrechner können Sie anschließend Ihr Python-Programm bearbeiten und ausführen.

Zur Erinnerung: Für alle Computer/TI-Python-Erfahrungen: Nach dem Erstellen eines Python-Programms in einer Python-Entwicklungsumgebung auf dem Computer überprüfen Sie bitte die Ausführung Ihres Programms auf dem Rechner/Emulator in der TI-Python-Erfahrung. Nehmen Sie ggf. Änderungen am Programm vor.

Wenn Sie Ihre *.py-Programmdatei(en) über Send to Calculators übertragen, ist die Aktion ähnlich wie das Senden jeder anderen Datei an den Taschenrechner.

FILE NAME (DATEINAME): Zeigt den Computerdateinamen Ihrer *.py-Datei(en) an.

Hinweis: Dieser kann vom NAME ON CALCULATOR (NAME AUF TASCHENRECHNER) abweichen, je nachdem, wie Sie das Python-Programm auf Ihrem Computer genannt haben.

NAME ON CALCULATOR (NAME AUF TASCHENRECHNER):

Wenn der Name der Computerdatei den Python AppVar-Benennungsregeln folgt, wird der Taschenrechner-Name der Python AppVar mit dem Namen der Computerdatei ausgefüllt. Die Benennungsregeln werden auf dem Bildschirm oben angezeigt.
- Kleinbuchstaben werden automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
Wenn der Name der Computerdatei nicht den Python AppVar-Benennungsregeln folgt, wird NAME ON CALCULATOR mit PYTHON01, PYTHON02 usw. ausgefüllt.
NAME ON CALCULATOR können Sie über die Benennungsoption „Custom“ (Benutzerdefiniert) im Pulldown-Menü ändern. Die Benennungsregeln der Python AppVar sind dabei einzuhalten.

LOCATION (ORT):

Wählen Sie, ob die Python AppVar in den RAM oder den Archivspeicher des Taschenrechners geschickt werden soll.
- Standardmäßig ist dies der RAM.
- Die Python-App kann Python AppVars nur im RAM bearbeiten und ausführen.
Speichern Sie die Python AppVars im Archivspeicher, wenn
- die App angibt, dass nicht genügend Speicherplatz für den Python-App-Einsatz verfügbar ist.
- die Python AppVars erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Python-Umgebung geladen werden sollen, indem Sie sie vom Archiv in den RAM des Taschenrechner verschieben.

Hinweis: So verschieben Sie eine Python AppVar auf Ihrem CE zwischen RAM und Archivspeicher

Drücken Sie y L 2:Mem Management/Delete... > B:Var App…

Drücken Sie bei jeder AppVar [enter], um sie zwischen RAM und Archiv (gekennzeichnet durch ein *) zu verschieben.

DESTINATION CALCULATORS (ZIELTASCHENRECHNER):

Wählen Sie, ob Sie das Programm an alle angeschlossenen Taschenrechner oder nur an ausgewählte Taschenrechner (aus einer Checkliste) senden möchten.

Welches AppVar ist eine Python AppVar?

Sie können Ihre Python AppVars wie folgt identifizieren:

In TI Connect CE Calculator Explorer wird eine Python AppVar als „AppVar Python“ angezeigt. Hier sind SCRIPT1 und VABSOLUE Python AppVars.

Hinweis: Die Python AppVar kann an andere Taschenrechner der 8x-Familie gesendet werden, diese Taschenrechner können jedoch nicht auf sie zugreifen.

Drücken Sie y L 2:Mem Management/Delete... > B:Var App… zeigt PY auf der rechten Seite des Bildschirms an.

Senden oder Konvertieren einer Python AppVar an den Computer (*.8xv oder *.py)

Sie können eine Python AppVar als Python AppVar (*.8xv) oder als Python-Programm (*.py) von Ihrem Taschenrechner an Ihren Computer senden.

Nur als Python AppVar an den Computer senden: Durch Ziehen einer Python AppVar von einem angeschlossenen CE-Taschenrechner mit Python wird diese als AppVar (*.8xv)-Datei an den Computer gesendet.
Wahlweise als AppVar oder als Python-Programm (*.py) an den Computer senden:
- Wählen Sie eine Python AppVar in Calculator Explorer aus. Beispiel: AIRECARR
- Wählen Sie Actions>Send to Computer
- Wählen Sie beim Speichern auf Ihrem Computer entweder die AppVar-Erweiterung (*.8xv) oder die Python-Umgebung (*.py) aus.

Hinweis:

- Nachdem eine Python AppVar in eine *.py-Computerdatei zurück konvertiert wurde, überprüfen Sie bitte die Syntax, Abstände, Zeilenumbrüche und Python-spezifischen Elemente in der Python-Software Ihres Computers. Nehmen Sie die Änderungen vor, die speziell für die Python-Version erforderlich sind, die Sie auf dem Computer verwenden. Es gibt unterschiedliche Python-Versionen.
- Wenn Sie die konvertierte Datei als *.py-Datei wieder auf Ihren Computer speichern, ist es am besten, das Programm unter einem neuen *.py-Namen zu speichern, um ein Überschreiben Ihres ursprünglichen *.py-Programms zu vermeiden.

Zur Erinnerung: Für alle Computer/TI-Python-Erfahrungen: Nach dem Erstellen eines Python-Programms in einer Python-Entwicklungsumgebung auf dem Computer überprüfen Sie bitte die Ausführung Ihres Programms auf dem Rechner/Emulator in der TI-Python-Erfahrung. Nehmen Sie ggf. Änderungen am Programm vor.