TI CE Bundle-Datei – Verwenden Sie eine Computerdatei, um Ihren CE-Taschenrechner zu aktualisieren!

Aktualisieren Sie Ihre angeschlossenen CE-Rechner in einem Schritt mit TI Connect™ CE und dem TI CE-Bundle.

Aktualisieren Sie die Software mit dem neuesten CE-Bundle unter:

- education.ti.com/84ceupdate
- education.ti.com/84cetupdate

Verbinden Sie Ihre(n) CE-Taschenrechner mit TI Connect™ CE. Ziehen Sie das entsprechende TI CE-Bundle auf den Taschenrechner-Explorer.

TI Connect™ CE aktualisiert Ihr CE-Betriebssystem sowie alle CE-Apps, die auf Ihrem/Ihren Taschenrechner(n) fehlen oder aktualisiert werden müssen, und lädt außerdem die 5 vorgeladenen Image Vars in Image1 – Image5. Der Vorgang kann nicht abgebrochen werden; stellen Sie daher sicher, dass Sie wichtige Dateien über den TI Connect™ CE Taschenrechner-Explorer sichern (vom Taschenrechner herunterladen). Nach der Installation des neuen TI CE-Bundles können Sie diese Dateien wieder auf den Taschenrechner ziehen.

Ziehen Sie das CE-Bundle auf den Taschenrechner-Explorer. Warten Sie, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Trennen Sie während einer Dateiübertragung das Kabel nicht ab. Der CE-Taschenrechner führt vor der Übertragung der Image Var und Apps einen Neustart durch. Der CE-Taschenrechner führt während des Vorgangs eine Defragmentierung (Neuanordnung der gespeicherten Inhalte) durch. Während der Übertragungen werden entsprechende Meldungen im TI Connect CE-Fenster angezeigt.

Hinweis: Verwechseln Sie die TI CE Bundle-Datei nicht mit der CE BS- oder CE Apps-Datei, die ebenfalls auf education.ti.com zum Herunterladen bereitstehen. Das TI CE-Bundle enthält alle neuen Dateien, die Sie benötigen, um Ihre(n) CE-Taschenrechner zu aktualisieren oder den Auslieferungszustand wiederherzustellen. Es stellt eine schnelle Möglichkeit dar, die CE-Taschenrechner Ihrer Klasse zu aktualisieren.

Wichtig: Wenn auf dem Bildschirm des CE-Taschenrechners „Warte...“ angezeigt wird, hat der Taschenrechner das Betriebssystem verloren. Dies kann dann passieren, wenn während einer Dateiübertragung ein Kabel vom Taschenrechner oder vom Computer abgezogen wird. Sollte das Kabel angeschlossen sein, trennen Sie es und verbinden Sie den CE erneut mit dem Computer. Ziehen Sie das CE-Bundle auf den Taschenrechner-Explorer.

Erinnerung: Warten Sie, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Trennen Sie während einer Dateiübertragung das Kabel nicht ab. Der CE-Taschenrechner führt vor der Übertragung der Image Var und Apps einen Neustart durch. Der CE-Taschenrechner führt während des Vorgangs eine Defragmentierung (Neuanordnung der gespeicherten Inhalte) durch. Während der Übertragungen werden entsprechende Meldungen im TI Connect CE-Fenster angezeigt.

Sie können diesen Vorgang wiederholen, das CE-Bundle wird die Dateien dann erneut übertragen. Trennen Sie während einer Dateiübertragung das Kabel nicht ab.

Siehe auch:

Senden von Dateien an angeschlossene Taschenrechner