Datenimport

Mit der Datenimport-Funktion können Sie Tabellendaten aus CSV-Dateien konvertieren und in Form von Listen oder Matrixdateien an den Taschenrechner senden.

Verwenden Sie zum Zugriff auf die Datenimport-Funktion den Arbeitsbereich Taschenrechner-Explorer.

Die wichtigsten Punkte:

Erstellen Sie eine Tabelle mit Daten oder laden Sie eine herunter.
Bearbeiten Sie vor dem Import die Daten in Ihrer Tabellenkalkulationssoftware so, dass sie nur die zulässigen Zahlenformate des Taschenrechners enthalten (siehe unten).

Informationen zur Tabelle

Über den Arbeitsbereich Taschenrechner-Explorer kann jeweils nur eine einzige Tabelle im CSV-Format (Werte mit Trennzeichen, Dateiendung *.csv) importiert werden.
Sie können die Tabelle (CSV-Datei) in den Arbeitsbereich Taschenrechner-Explorer ziehen oder über das Menü Actions (Aktionen) > Import Data (.csv) to Lists/Matrix... (Importieren Sie Daten ( .csv) als Listen/Matrix...) importieren.
Es werden bis zu sechs Listen oder eine Matrix aus den Tabellendaten an den angeschlossenen Taschenrechner gesendet.

Regeln zur Vorbereitung der Tabelle für den Import:

Alle Zellen müssen reelle Zahlen im Format des Taschenrechners enthalten. Text ist nicht zulässig.
- Komplexe Zahlen werden beim Datenimport nicht unterstützt.
Die Daten müssen in Zelle A1 beginnen.
Listenimport: Wenn Listen gewünscht sind:

- Es werden maximal sechs Spalten (A bis F) importiert.
- Die Spalten können bis zu 999 Zellen enthalten.
- Die erste leere Zelle einer Spalte wird als Ende der Daten für die jeweilige Liste interpretiert.
Matrix-Import: Wenn eine Matrix gewünscht ist:

- Es kann nur eine einzige Matrix aus der Tabellendatei importiert werden.
- Bis zu 400 Zellen können importiert werden. (Beispiel: Zeilen x Spalten: 10 x 5 = 50 Zellen in Zeile 1–10, Spalte A–E.)
- Die Dimensionen der Matrix in der Form Zeilen x Spalten werden beim Import im Taschenrechner-Explorer abgefragt.
- Leere Zellen in einer Matrix werden als 0 interpretiert.
Die Tabelle darf keine Daten enthalten, die über die zulässigen Grenzen für Listen oder Matrizen (siehe oben) hinausgehen. Anderenfalls wird die Datei beim Import im Taschenrechner-Explorer als ungültig gewertet.

So speichern Sie Listen oder Matrixdateien vom Taschenrechner auf dem Computer

Um Dateien vom Taschenrechner auf dem Computer zu speichern, ziehen Sie sie nach dem Importieren/Senden an den Taschenrechner aus dem Taschenrechner-Explorer an den gewünschten Speicherort auf dem Computer.