Senden eines Hintergrundbildes an einen angeschlossenen Taschenrechner

Sie können ein Hintergrundbild senden und es im Graphenbereich des TI‑84 Plus CE anzeigen.

Hinweis: Alle Informationen über Hintergrundbildern gilt auch für den TI-84 Plus CE-T, TI-84 Plus Silver Edition C, und der TI-83 Premium-CE.

1. Öffnen Sie die TI Connect™ CE Software.
2. Wählen Sie den Arbeitsbereich Calculator Explorer (Taschenrechner-Explorer).
3. Schließen Sie den TI-84 Plus CE über das Kabel an den Computer an.
4. Schalten Sie den TI‑84 Plus CE ein.
5. Wählen Sie das Bild aus, das Sie konvertieren möchten.
6. Ziehen Sie das Bild in den Fensterbereich Taschenrechnerliste und zeigen Sie mit der Maus auf den gewünschten Taschenrechner.
7. Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie Folgendes sehen: .
8. Wählen Sie einen Bildnamen aus dem Dropdownmenü aus (Image0 - Image9). Dies wird der Name des Bildes auf dem TI‑84 Plus CE sein.

Hinweis: Der Bildname, den Sie auswählen, wird der Name des Bildes auf Ihrem Taschenrechner sein. Notieren Sie sich diesen Bildnamen (oder machen Sie ihn zu einem Teil des Dateinamens auf Ihrem Computer), damit Sie ihn wiedererkennen, wenn Sie diese Datei senden oder freigeben möchten.

ACHTUNG: Vorinstallierte Bilder sind in den Dateien Image1 bis Image5 gespeichert. Verwenden Sie daher eine andere Nummerierung der Bilder, um die vorinstallierten Bilder nicht zu überschreiben.

9. Klicken Sie auf Send (Senden).

Hinweis: Benennen Sie die Computerdatei um, sodass Sie Ihre Bildvariable später wiederfinden (Brücke, Springbrunnen usw.). Der Name der taschenrechnerinternen Bildvariable wird dabei nicht geändert.

Hinweis: Um das Hintergrundbild auf Ihrem Computer zu speichern, ziehen Sie das Bild (Image#) vom Calculator Explorer (Taschenrechner-Explorer) zu Ihrem Desktop oder zu dem Ordner, in dem Sie es speichern möchten.

Um das neue Hintergrundbild im Graphenbereich des TI‑84 Plus CE anzuzeigen, drücken Sie y ., ändern die Einstellung Background (Hintergrund) für das Bild (Image#), das Sie gerade an den Taschenrechner gesendet haben (Bsp.: Image5), und drücken s.

Hinweis: Über den Graphenbildschirm des Taschenrechners können Sie den Hintergrund auch mit dem interaktiven Befehl [draw]; BACKGROUND; 1:BackgroundOn ändern.