Arithmetische Operationen, Test Relations und Sonderzeichen

! (Fakultät)

 

Fakultät: Wert!

Liefert die Fakultät eines Werts.

! (Fakultät)

 

Fakultät: Liste!

Liefert die Fakultät von Listenelementen.

¡ (Schreibweise in Grad)

 

Schreibweise in Grad: Wert¡

Interpretiert Wert als Grad; weist Gradangaben im Format DMS aus.

r (Bogenmaß)

 

Bogenmaß: Winkelr

Interpretiert Winkel als Bogenmaß.

T (Transponieren)

 

Transponieren: MatrixT

Liefert eine Matrix, in der jedes Element (Zeile, Spalte) mit dem entsprechenden Element (Spalte, Zeile) der Matrix getauscht ist.

x‡

 

x.Wurzelx‡Wert

Liefert die x.Wurzel des Werts.

x‡(

 

x.Wurzelx‡Liste

Liefert die x.Wurzel der Listenelemente.

x‡(

 

Listex‡Wert

Liefert die Listen-Wurzeln des Werts.

x‡(

 

ListeAx‡ListeB

Liefert die ListeA-Wurzeln von ListeB.

3 (dritte Potenz)

 

Dritte Potenz: Wert3

Liefert die dritte Potenz einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks, einer Liste oder einer Quadratmatrix.

3‡(‡ (Kubikwurzel)

 

Kubikwurzel: 3‡(Wert)

Liefert die Kubikwurzel einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks oder einer Liste.

= (gleich)

 

Gleich:
WertA=WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA = WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA ƒ WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke, Listen oder Matrizen sein.

 

≠ (ungleich)

 

Ungleich:
WertA≠WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA ≠ WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA = WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke, Listen oder Matrizen sein.

< (kleiner als)

 

Kleiner als:
WertA<WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA < WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA ‚ WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

> (größer als)

 

Größer als:
WertA>WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA > WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA { WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

{ (kleiner oder gleich)

 

Kleiner oder gleich:
WertA{WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA { WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA > WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

≥ (größer oder gleich)

 

Größer oder gleich:
WertA≥WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA ≥ WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA < WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

L1 (invers)

 

Invers: WertL1

Ergibt 1 geteilt durch eine reelle oder komplexe Zahl oder einen Ausdruck.

L1 (invers)

 

Invers: ListeL1

Ergibt 1 geteilt durch die Listenelemente.

L1 (invers)

 

Invers: MatrixL1

Liefert die inverse Matrix.

2 (Quadrat)

 

Quadrat: Wert2

Ergibt den Wert multipliziert mit sich selbst. Wert kann eine reelle oder komplexe Zahl oder ein Ausdruck sein.

2 (Quadrat)

 

Quadrat: Liste2

Liefert die quadrierten Elemente der Liste.

2 (Quadrat)

 

Quadrat: Matrix2

Ergibt die Matrix multipliziert mit sich selbst.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Wert^Potenz

Ergibt die x-te Potenz des Werts. Wert kann eine reelle oder komplexe Zahl oder ein Ausdruck sein.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Liste^Potenz

Ergibt die x-te Potenz der Elemente der Liste.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Wert^Liste

Ergibt den Wert hoch die Listenelemente.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Matrix^Potenz

Ergibt die x-te Potenz der Elemente der Matrix.

L (Negation)

 

Negation: LWert

Liefert den negativen Wert einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks, einer Liste oder einer Matrix.

10^( (Potenz von Zehn)

 

Potenz von Zehn: 10^(Wert)

Ergibt die x-te Potenz von 10. Wert kann eine reelle oder komplexe Zahl oder ein Ausdruck sein.

10^( (Potenz von Zehn)

 

Potenz von Zehn: 10^(Liste)

Ergibt eine Liste von 10 hoch Liste

‡( (Quadratwurzel)

 

Quadratwurzel: ‡(Wert)

Liefert die Quadratwurzel einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks oder einer Liste.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
WertAäWertB

Ergibt WertA mal WertB.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
WertäListe

Ergibt den Wert mal jedes Listenelement.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
ListeäWert

Ergibt jedes Listenelement mal Wert.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
ListeAäListeB

Ergibt die Elemente der ListeA mal die Elemente der ListeB.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
WertäMatrix

Ergibt den Wert mal die Elemente der Matrix.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
MatrixAäMatrixB

Ergibt MatrixA mal MatrixB.

à (dividieren)

 

Division: WertAàWertB

Ergibt WertA geteilt durch WertB.

à (dividieren)

 

Division: ListeàWert

Ergibt die Listenelemente geteilt durch den Wert.

à (dividieren)

 

Division: WertàListe

Ergibt den Wert geteilt durch die Listenelemente.

à (dividieren)

 

Division: ListeAàListeB

Ergibt die Elemente der ListeA geteilt durch die Elemente der ListeB.

+ (addieren)

 

Addition: WertA+WertB

Ergibt WertA plus WertB.

+ (addieren)

 

Addition: Liste+Wert

Ergibt eine Liste, in der der Wert zu jedem Element der Liste hinzuaddiert ist.

+ (addieren)

 

Addition: ListeA+ListeB

Ergibt die Elemente der ListeA plus die Elemente der ListeB.

+ (addieren)

 

Addition:
MatrixA+MatrixB

Ergibt die Elemente der MatrixA plus die Elemente der MatrixB.

+ (Verkettung)

 

Verkettung:
String1+String2

Schreibt zwei oder mehrere Zeichenfolgen hintereinander.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
WertANWertB

Subtrahiert WertB von WertA.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
WertNListe

Subtrahiert die Elemente der Liste vom Wert

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
ListeNWert

Subtrahiert den Wert von den Elementen der Liste.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
ListeANListeB

Subtrahiert die Elemente der ListeB von den Elementen der ListeA.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
MatrixANMatrixB

Subtrahiert die Elemente der MatrixB von den Elementen der MatrixA.

' (Minuten-Schreibweise)

 

Minuten-Schreibweise:Grad¡Minuten'
Sekunden"

Interpretiert das Winkelmaß Minuten als Minuten.

" (Sekunden-Schreibweise)

 

Sekunden-Schreibweise:Grad¡Minuten'
Sekunden"

Interpretiert das Winkelmaß Sekunden als Sekunden.