Speichern von Strings in String-Variablen

String-Variablen

Beim TI-84 Plus EC-T können Sie Strings in 10 Variablen speichern. Sie können String-Variablen mit Stringfunktionen und -anweisungen verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Menü VARIABLEN STRING anzuzeigen:

1. Drücken Sie ½, um das Menü VARIABLEN anzuzeigen. Bewegen Sie den Cursor auf 7:String.

2. Drücken Sie Í, um das Untermenü STRING anzuzeigen.

Speichern einer Zeichenkette in einer String-Variablen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen String in einer String-Variablen zu speichern.

1. Drücken Sie ƒ W, geben Sie den String ein und drücken Sie dann ƒ W.
2. Drücken Sie ¿.
3. Drücken Sie ½7, um das Menü VARIABLEN STRING anzuzeigen.
4. Wählen Sie die String-Variable (Str1 bis Str9 oder Str0), in der Sie die Zeichenkette speichern möchten.

Die String-Variable wird an der aktuellen Cursorposition neben dem Speichern-Symbol (!) eingefügt.

5. Drücken Sie Í, um die Zeichenkette in der String-Variablen zu speichern. Auf dem Hauptbildschirm wird die gespeicherte Zeichenkette in der nächsten Zeile ohne Anführungszeichen angezeigt.

Den Inhalt einer Variablen anzeigen

Um den Inhalt einer String-Variablen im Hauptbildschirm anzuzeigen, wählen Sie die String-Variable aus dem Menü VARIABLEN STRING aus und drücken dann Í. Die Zeichenkette wird angezeigt.