Eingeben und Verwenden von Strings

Was ist ein String?

Ein String ist eine Abfolge von Zeichen, die von Anführungszeichen eingefasst ist. Beim TI-84 Plus EC-T gibt es zwei Hauptanwendungen für Strings.

• Sie definieren Text, der in einem Programm angezeigt wird.
• Sie nehmen Tastatureingaben in ein Programm an.

Zeichen sind die Einheiten, die zu einem String (oder einer Zeichenkette) kombiniert werden.

• Alle Ziffern, Buchstaben und Leerzeichen zählen jeweils als ein Zeichen.
• Jeder Anweisungs- oder Funktionsname, wie z. B. sin( oder cos(, zählt als ein Zeichen; der TI-84 Plus EC-T interpretiert jeden Anweisungs- oder Funktionsnamen als ein Zeichen.

Eingeben eines Strings

Gehen Sie wie folgt vor, um einen String in eine leere Zeile des Hauptbildschirms einzugeben.

1. Drücken Sie ƒ W, um den Anfang des Strings zu kennzeichnen.
2. Geben Sie die Zeichen ein, aus denen der String besteht.
• Zum Erstellen der Zeichenkette können Sie jede beliebige Kombination aus Zahlen, Buchstaben, Funktionsnamen oder Anweisungsnamen verwenden.
• Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie ƒ O.
• Um mehrere alphabetische Zeichen hintereinander einzugeben, drücken Sie ƒ 7, um die Alpha-Sperre zu aktivieren.
3. Drücken Sie ƒ W, um das Ende des Strings zu kennzeichnen.

ãStringã

4. Drücken Sie Í. Auf dem Hauptbildschirm wird die Zeichenkette in der nächsten Zeile ohne Anführungszeichen angezeigt. Auslassungspunkte (...) zeigen an, dass die Zeichenkette über den Bildschirm hinaus reicht. Um zum Anzeigen der gesamten Zeichenkette zu scrollen, drücken Sie ~ und |.

Hinweis: Eine Zeichenkette muss von Anführungszeichen eingeschlossen sein. Die Anführungszeichen zählen nicht als Zeichen der Zeichenkette.