Durchsuchen der Kataloghilfe des TI-84 Plus CE-T

Auswählen eines Elements aus dem KATALOG

Gehen Sie wie folgt vor, um den KATALOG zu durchsuchen und ein Katalogelement auszuwählen.

1. Drücken Sie y N, um den KATALOG anzuzeigen.

Das 4 in der ersten Spalte ist der Auswahlcursor.

2. Drücken Sie †† oder }, um durch den KATALOG zu scrollen, bis der Cursor auf das gewünschte Element zeigt.
• Um zum ersten Element zu springen, das mit einem bestimmten Buchstaben beginnt, drücken Sie einfach die entsprechende Buchstabentaste – die Alpha-Sperre ist bereits eingeschaltet.
• Elemente, die mit einer Zahl beginnen, sind in der alphabetischen Reihenfolge entsprechend dem ersten Buchstaben hinter der Zahl einsortiert. 2‑PropZTest( beispielsweise befindet sich bei den Elementen, die mit dem Buchstaben P beginnen.
• Funktionen, die als Sonderzeichen dargestellt werden, wie. z. B. +, L1, < und $(, sind hinter dem letzten Element aufgeführt, das mit dem Buchstaben Z beginnt. Um zum ersten Sonderzeichen (!) zu springen, drücken Sie [q].
3. Drücken Sie Í, um das Element in den aktuellen Bildschirm einzufügen.

Hinweis:

• Um vom Anfang des KATALOG-Menüs zum Ende zu gelangen, drücken Sie }. Drücken Sie †, um vom Ende zum Anfang zu gelangen.
• Wenn sich Ihr TI‑84 Plus CE-T im MathPrint™-Modus befindet, fügen viele Funktionen die MathPrint™-Vorlage im Hauptbildschirm ein. abs( fügt zum Beispiel die Absolutwert-Vorlage anstelle von abs( in den Hauptbildschirm ein.


MathPrint™


Klassisch