Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

TI‑Innovator™ Rover

Setzen Sie die Rover nicht Temperaturen von über (140˚F) 60˚C aus.
Bauen Sie den Rover nicht auseinander und nutzen Sie ihn nicht zweckentfremdet.
Stellen Sie nichts mit einem Gewicht von über 1 kg auf die Rover Plattform.
Verwenden Sie nur USB-Kabel, die mit dem TI-Innovator™ Hub bereitgestellt werden.
Verwenden Sie nur Bandkabel, die mit dem Rover bereitgestellt werden.
Verwenden Sie nur das von TI bereitgestellte Ladegerät, das im Hub enthalten ist.
Der an der Vorderseite angebrachte Ultraschall Ranger erkennt Objekte innerhalb einer Entfernung von 4 Metern vom Rover. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Objekts größer als ein Portfolio ist. Falls er zur Erkennung von kleinen Objekten, wie etwa einer Tasse, verwendet wird, platzieren Sie den Rover innerhalb eines Meters vom Objekt entfernt.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Ihren Grafikrechner ohne das Schiebeetui.
Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie den Rover auf dem Boden, nicht auf Tischen. Falls der Rover von einem Tisch fällt, kann es zu Schäden kommen.
Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie den Rover auf einer harten Oberfläche. Die Räder des Rover können sich auf Teppichen verfangen oder daran hängen bleiben.
Drehen Sie die Halteklammern an der Rechnerplattform erst, nachdem Sie sie zunächst angehoben haben. Anderenfalls könnten sie brechen.
Verwenden Sie den Marker nicht als Hebel, um den Rover zu schieben oder zu ziehen.
Schrauben Sie nicht die Verkleidung unten am Rover ab. Geber haben scharfe Kanten, die nicht freiliegen sollten.
Bewegen Sie Rover nicht, nachdem Sie ein Programm ausgeführt haben. Das interne Gyroskop kann unbeabsichtigt versuchen, den Rover mithilfe des ursprünglichen Standorts wieder auf Kurs zu bringen.
Wenn Sie das Breadboard-Bandkabel in den Hub Breadboard-Stecker einstecken, ist es sehr wichtig, dass Sie das Kabel korrekt einstecken. Achten Sie darauf, den roten (dunklen) Drahtstecker in das 5-V-Loch auf dem Hub- Breadboard-Stecker einzustecken.

Achtung: Falls Sie eines der Kabel lockern oder trennen, verwenden Sie dieses Bild als Referenz für korrekte Anschlüsse.

Referenz für die untere Ansicht