|
Befehl: |
LED i
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ LED i |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Ablesen des aktuellen Status der angegebenen LED. Wenn es sich um eine digitale LED handelt, wird eine 0 oder eine 1 zurückgegeben, um darauf hinzuweisen dass die LED aus oder an ist. Wenn die LED mit einem PWM-Ausgang verbunden ist, wird ein Wert zwischen 0 und 255 zurückgegeben, der das aktuelle PWM-Level angibt; dabei stehen 0 für aus, 255 für Maximum und dazwischenliegende Werte für die aktuelle PWM-Einstellung. |
|
Ergebnis: |
Abrufen des LED-Status; 0 oder 1 wenn digital, 0–255 wenn PWM auf analog. |
|
Typ oder |
Steuerung |