| • | O TI-SensorLink não é uma solução de recolha de dados. As sondas ligadas por USB ou Lab Cradle mantêm-se como uma solução superior para a recolha e análise pura de dados. |
| • | O Hub comanda o TI-SensorLink com os sensores análogos Vernier que não fazem atualmente parte da aplicação Hub (família CE) ou do menu Hub (TI-Nspire™ CX). |
| • | Os novos comandos e palavras-chave não devem ser introduzidos NEM copiados de um programa existente. Note que quaisquer erros tipográficos nas palavras-chave resultarão na indicação de um erro no desenho. |
| • | Sensor de pressão de gás - O elemento do sensor de pressão de gás fica danificado com contacto direto com líquido. |
| • | Sensor de pH - Coloque o elétrodo numa solução tampão de pH 4 ou pH 7. Nunca deve ser guardada em água destilada. Se o elétrodo for guardado inadvertidamente a seco durante um período de tempo curto, imerja a ponta na solução de armazenamento tampão/KCI com pH4 durante um mínimo de 8 horas antes da utilização. |
| • | Sonda de temperatura em aço inoxidável - |
| - | Torcer o cabo. Por vezes, os estudantes dobram ou marcam o fio perto da pega do sensor. Com o tempo, isso pode fazer com que os fios fiquem soltos e com que o sensor pare de funcionar. |
| - | Sobreaquecimento do sensor. Quando usado em laboratórios de química, os estudantes deitam por vezes o sensor num prato quente e efetivamente “cozinham” a unidade. |
| - | A unidade não é à prova de água! A água pode entrar para o punho do sensor e danificar a parte eletrónica. Apenas deve submergir a parte em aço inoxidável do sensor em água quando está a recolher dados. |