Esta secção descreve as precauções gerais sugeridas para toda a tecnologia TI-Innovator.
Se precisar de mais assistência, contacte a TI-Cares.
| • | Não exponha a bateria a |
| • | Não desmonte nem maltrate o |
| • | Não encadeie vários Hubs |
| • | Use somente cabos USB fornecidos com o |
| • | Use somente suprimentos de alimentação fornecidos pela TI: |
| - | TI Wall Charger incluído com o TI‑Innovator™ Hub |
| - | Opcional External Battery Pack |
| - | Suporte de bateria 4AA incluído no TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
| • | Assegure-se de que os componentes que recebem energia do |
| • | Evite usar o |
Conector da placa de ensaio no Hub
| - | Não insira as guias de LEDs e outros componentes diretamente no |
| - | Não ligue o pino do receptáculo de 5V no conector da placa de ensaio do |
| - | Não é recomendado conectar a fila superior dos pinos de recetáculo (BB1-10) com a fila inferior (pins de terra e alimentação). |
| - | Nenhum pino no conector da placa de ensaio do |
| • | Não exponha a bateria a |
| • | Não desmonte nem maltrate o |
| • | Não coloque nada mais pesado que 1 kg ou 2,2 lbs na plataforma do |
| • | Use somente cabos USB fornecidos com o |
| • | Use somente cabos de fita fornecidos com o |
| • | Use apenas o carregador de parede TI fornecido com o |
| • | O |
| • | Para obter os melhores resultados, retire a tampa da calculadora gráfica. |
| • | Para melhor desempenho, use o |
| • | Para melhor desempenho, use o |
| • | Não gire os pinos na plataforma da calculadora sem os levantar primeiro. Podem partir-se. |
| • | Não use o marcador como alavanca para empurrar ou puxar o |
| • | Não desaparafuse o invólucro da caixa no fundo do |
| • | Não mova o Rover após a execução de um programa. O giroscópio interno pode involuntariamente tentar mandar o Rover para o caminho usando a localização inicial. |
| • | Ao inserir o Cabo de Fita da Placa de Ensaio no Conector da |
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, use esta imagem como referência para um engate correto.
| • | Use a porta de Entrada ou Saída correta, segundo exigido para cada módulo. |
| - | Motor de vibração – suportados em OUT 1, OUT 2 e OUT 3. |
| - | Servomotor – use somente OUT 3. |
| - | LED branca – suportado em OUT 1, OUT 2 e OUT 3. |
| - | Sensor de luz analógico – suportado em IN 1, In 2 e IN 3. |
| - | Sensor ultrassónico – suportado em IN 1, IN 2. |
| • | Use uma fonte de alimentação auxiliar para módulos que exijam mais do que 50 mA, incluindo: |
| - | Motor de vibração |
| - | Servomotor |
| • | Não segure o eixo do servomotor quando ele estiver a rodar. Nem rode o servomotor a mão. |
| • | LED branca: |
| - | Não dobre as guias repetidamente; isso enfraquecerá os fios e pode fazer com que quebrem. |
| - | O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED no TI‑Innovator™ Guia digital de tecnologia (aqui). |
| - | O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED (aqui). |
| • | Nenhum módulo de Entrada/Saída pode aterrar nem alimentar a mais do que 4 mA. |
| • | Não conecte os polos positivo e negativo de uma fonte de alimentação ao mesmo grupo de cinco pinos na placa de ensaio. Fazê-lo pode danificar a placa de ensaio e a fonte de alimentação. |
| • | Observe a polaridade correta: |
| - | Ao conectar a placa de ensaio ao |
| - | Ao conectar componentes que são sensíveis à polaridade, tais como LEDs e potência TTL MOSFET. |
| • | O TI-SensorLink não é uma solução de recolha de dados. As sondas ligadas por USB ou Lab Cradle mantêm-se como uma solução superior para a recolha e análise pura de dados. |
| • | O Hub comanda o TI-SensorLink com os sensores análogos Vernier que não fazem atualmente parte da aplicação Hub (família CE) ou do menu Hub (TI-Nspire™ CX). |
| • | Os novos comandos e palavras-chave não devem ser introduzidos NEM copiados de um programa existente. Note que quaisquer erros tipográficos nas palavras-chave resultarão na indicação de um erro no desenho. |
| • | Sensor de pressão de gás - O elemento do sensor de pressão de gás fica danificado com contacto direto com líquido. |
| • | Sensor de pH - Coloque o elétrodo numa solução tampão de pH 4 ou pH 7. Nunca deve ser guardada em água destilada. Se o elétrodo for guardado inadvertidamente a seco durante um período de tempo curto, imerja a ponta na solução de armazenamento tampão/KCI com pH4 durante um mínimo de 8 horas antes da utilização. |
| • | Sonda de temperatura em aço inoxidável - |
| - | Torcer o cabo. Por vezes, os estudantes dobram ou marcam o fio perto da pega do sensor. Com o tempo, isso pode fazer com que os fios fiquem soltos e com que o sensor pare de funcionar. |
| - | Sobreaquecimento do sensor. Quando usado em laboratórios de química, os estudantes deitam por vezes o sensor num prato quente e efetivamente “cozinham” a unidade. |
| - | A unidade não é à prova de água! A água pode entrar para o punho do sensor e danificar a parte eletrónica. Apenas deve submergir a parte em aço inoxidável do sensor em água quando está a recolher dados. |