Vorbereitung des TI-Innovator™ Rover

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren TI-Innovator™ Rover vollständig aufzuladen.

1. Identifizieren Sie den Mikrostecker am USB Standard A to Micro Kabel.

2. Stecken Sie den Mikrostecker in den PWR-Port oben am Rover.

3. Stecken Sie das freie Ende des Kabels (den „A“ Stecker) in den USB-Port Ihres Computers oder TI Wall Charger.

 

Hinweis: Die Batteriestandanzeige leuchtet durchgehend, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der TI-Innovator™ Rover AUSgeschaltet ist, bevor er mit dem
TI-Innovator™ Hub verbunden wird.

Schalten Sie den Ein/Aus (I/O)-Schalter in die Aus (O)-Position.