Was ist im Karton

Der Karton enthält den TI-Innovator™ Rover und zwei Bandkabel, um den Rover mit dem TI-Innovator™ Hub zu verbinden.

Geräteeigene Komponenten des Rover

Rechnerhalteklammern - Zur Befestigung eines TI CE Grafikrechners oder eines TI-Nspire™ CX Handheld an der Rechnerplattform.

LED-Panel (RGB LED/Batteriestandsanzeige) - Zur Anzeige von programmierbarem Feedback über die Rot-Grün-Blau (RGB) LED und zur Anzeige von Batterieständen.

Markerhalter - Zur Einfügung eines Markers, der Pfade auf Papier zeichnet.

Ultraschall-Ranger - An der Vorderseite befestigt, um Entfernungen zu Hindernissen zu messen.

EIN/AUS (I/O) Schalter - Um den Rover ein- oder auszuschalten.

Räder - Jedes mit einem Elektromotor und einem Drehgeber zur Nachverfolgung von Rotationen.

PWR-Port - Zur Aufladung der aufladbaren Hochleistungsbatterie des Rover

Sonstige Funktionen des Rover

Unten angebrachter Farbsensor zur Messung von Oberflächenfarben.
Gyroskop zur Messung oder Stabilisierung der Orientierung.