RV RIGHT

Befehl:

RV RIGHT

Befehlssyntax:

RV RIGHT

Code-
Beispiel:

Send "RV RIGHT"

 

[SET] RV RIGHT [ddd [DEGREES]]

[SET] RV RIGHT [rrr RADIANS]

[SET] RV RIGHT [ggg GRADIANS]

Bereich:

Beschreibung:

Die Standarddrehung beträgt 90 Grad, sofern nicht das Schlüsselwort DEGREES, RADIANS oder GRADIANS vorhanden ist, woraufhin der Wert intern von den spezifizierten Einheiten in das Grad-Format umgewandelt wird. Der gegebene Wert reicht von 0,0 bis 360,00 Grad. Die Drehung wird als SPIN-Bewegung ausgeführt.

Ergebnis:

Drehen des Rover nach RIGHT (RECHTS).

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung

Hinweis: Dieser Rover-Steuerbefehl wird in einer Warteschlange gesendet und ausgeführt.