Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

TI‑RGB Array

TI-RGB Array nicht Temperaturen von mehr als 140˚F (60˚C) aussetzen.
Verwenden Sie nur das Bandkabel, das mit dem TI-RGB Array geliefert wurde.
Beim Einführen des Bandkabels in die Stecker des TI-RGB Array ist darauf zu achten, dass der rote (dunkle) Drahtstift in das 5-V-Loch gesteckt wird.
Halten Sie das TI-RGB Array nicht näher als 20 cm vor die Augen.
Ruhen Sie Ihre Augen regelmäßig aus, indem Sie auf ein Objekt schauen, das mindestens 1,5 m entfernt ist.