Code-Beispiel

CONNECT RGB

Befehl:

CONNECT RGB

Befehlssyntax:

CONNECT RGB

Code-
Beispiel:

Send "CONNECT RGB"

Bereich:

N/A

Beschreibung:

Der Befehl „CONNECT RGB“ konfiguriert die TI-Innovator™ Hub Software, damit sie mit dem TI-RGB Array funktioniert.

Ergebnis:

Verbindet das TI-RGB Array mit dem TI-Innovator™ Hub.

Das TI-RGB Array ist jetzt zum Programmieren bereit.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Alle Komponenten des TI-RGB Arrays.

Siehe auch:TI-RGB Array Befehle

 

Befehl:

RGB ALS LAMPE ANSCHLIESSEN

Befehlssyntax:

RGB ALS LAMPE ANSCHLIESSEN

Code-
Beispiel:

Senden Sie „RGB ALS LAMPE ANSCHLIESSEN“

Bereich:

N/A

Beschreibung:

Dieser Befehl aktiviert die Betriebsart „Hell“ des TI-RGB-Arrays, solange eine externe Stromversorgung (wie z.B. der USB-Akku) mit dem PWR-Port verbunden ist.

Hinweis: „ALS LAMPE“ muss über die Tastatur eingegeben werden.

Ergebnis:

Das TI-RGB-Array ist jetzt so konfiguriert, dass es in der Betriebsart „Hell“ läuft.

Wenn die externe Stromversorgung nicht angeschlossen ist, hat die Eingabe „ALS LAMPE“ keinerlei Wirkung – d.h. die Helligkeit wird auf das Standardniveau eingestellt. Beachten Sie bitte auch, dass ein Fehler durch einen Piepton angezeigt wird.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Alle Komponenten des TI-RGB-Arrays.

Siehe auch: TI-RGB Array Befehle