Problembehandlung

Ich sehe beim Anschließen die grüne LED nicht TI‑Innovator™ Hub.

Vergewissern Sie sich, dass der Rechner eingeschaltet ist.
Falls Sie ein USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) Kabel zum Anschluss an einen Rechner verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie das „B“ Ende des Kabels mit dem DATN Stecker unten am ( ) verbinden. Hub. Ist das Kabel umgekehrt angeschlossen, kann der Hub keinen Strom erhalten.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Rechner oder Computer die Systemanforderungen erfüllt (hier).
Vergewissern Sie sich, dass das Ende des mit dem Rechner verbundenen USB-Kabels vollständig eingesteckt worden ist.

Wie schalte ich den Hub aus?

1. Schalten Sie den Host-Rechner oder Computer aus.
- ODER -
Trennen Sie das USB-Kabel.
2. Trennen Sie alle zusätzlichen Sromversorgungsquellen, die an den PWR Port am ( ) angeschlossen sind Hub.

Warum gibt mir mein Programm einen Syntaxfehler?

Falls Sie Code aus einer externen Quelle oder einem Texteditor eingefügt haben, könnte er „geschwungene“ Anführungszeichen () an Stellen enthalten, die gerade Anführungszeichen erfordern („…“). Sie müssen eventuell einige oder alle der geschwungenen Anführungszeichen ersetzen.
Die Syntaxregeln zwischen dem TI CE Grafiktaschenrechner und der TI‑Nspire™ CX Technologie unterscheiden sich geringfügig. Code, der ursprünglich für eine Plattform erstellt wurde, muss eventuell modifiziert werden, um auf der anderen zu funktionieren.
Vergewissern Sie sich auf dem TI CE Grafiktaschenrechner, dass an keinem Codezeilenende ein Leerzeichen ist. Zum Auffinden dieser angehängten Leerzeichen bewegen Sie den Cursor auf die Zeile und drücken Sie y ~. Auch benachbarte Leerzeichen im Code können einen Syntaxfehler verursachen.

Wie beende ich ein Programm, das nicht mehr reagiert?

TI CE Grafiktaschenrechner: Drücken Sie auf die É Taste.
TI‑Nspire™ CX Handheld: Halten Sie die Taste c gedrückt und drücken Sie mehrmals ·.
Windows®: Halten Sie die Taste F12 gedrückt und drücken Sie mehrmals die Eingabetaste.
Mac®: Halten Sie die Taste F5 gedrückt und drücken Sie mehrmals die Eingabetaste.

Warum erhalte ich einen Fehler, wenn ich versuche, ( ) zu aktualisieren TI‑Innovator™ Sketch?

Wenn Sie die Zeichnung aktualisieren wollen, vergewissern Sie sich, dass Sie das USB Standard A to Micro Kabel, nicht den ( ), verwenden USB Standard A to Mini‑B Kabels. Verbinden Sie das Mikroende des Kabels mit dem PWR Stecker oben am Hub.

Erfahren Sie mehr

Weitere Problembehandlungs- Informationen entnehmen Sie Problembehandlung in TI‑Innovator™ Technology eGuide (hier).