eval(

Befehl:

eval(

Befehlssyntax:

eval(Expr) ⇒string

Wertebereich

Beschreibung:

Die Software wertet den Ausdruck Expr aus und ersetzt die Anweisung eval() mit dem Ergebnis als Zeichenfolge.

Das Argument Expr muss zu einer reellen Zahl vereinfachbar sein.

 

CE Taschenrechner: eval() kann als eigenständiger Befehl außerhalb des TI-Innovator™ Hub Befehls verwendet werden.

TI-Nspire™ CX Plattform: eval() ist nur als TI-Innovator™ Hub Befehlsargument der Programmierungsbefehle Get, GetStr, und Send gültig.

Ergebnis:

CE Taschenrechner: Zwecks Fehlerbehebung kann durch Verwendung der Befehlszeile Disp Ans direkt nach einer Befehlszeile mit Send( der gesamte String angezeigt werden, der gesendet wird.

TI-Nspire™ CX Plattform: Obwohl eval() sein Ergebnis nicht anzeigt, können Sie die resultierende Hub-Zeichenfolge nach Ausführen des Befehls durch Prüfung einer beliebigen der folgenden speziellen Variablen anzeigen.

iostr.SendAns

iostr.GetAns

iostr.GetStrAns

Typ oder
adressierbare Komponente:

Nicht anwendbar