Über die Funktion
Ein Beispiel zum Speichern von Warncodes finden Sie unter
|
Warncode |
Meldung |
|||||||||
|
10000 |
Operation könnte falsche Lösungen erzeugen. |
|||||||||
|
10001 |
Differenzieren einer Gleichung kann eine falsche Gleichung erzeugen. |
|||||||||
|
10002 |
Zweifelhafte Lösung |
|||||||||
|
10003 |
Zweifelhafte Genauigkeit |
|||||||||
|
10004 |
Operation könnte Lösungen unterdrücken. |
|||||||||
|
10005 |
cLöse (cSolve) liefert u.U. mehrere Nullstellen. |
|||||||||
|
10006 |
Löse (Solve) liefert u.U. mehrere Nullstellen. |
|||||||||
|
10007 |
Weitere Lösungen möglich. Versuchen Sie, Ober- und Untergrenzen und/oder einen Schätzwert anzugeben. Beispiele mit solve():
|
|||||||||
|
10008 |
Definitionsbereich des Ergebnisses kann kleiner sein als der der Eingabe. |
|||||||||
|
10009 |
Definitionsbereich des Ergebnisses kann größer sein als der der Eingabe. |
|||||||||
|
10012 |
Nicht-reelle Berechnung |
|||||||||
|
10013 |
^0 oder undef^0 durch 1 ersetzt |
|||||||||
|
10014 |
undef^0 durch 1 ersetzt |
|||||||||
|
10015 |
1^ oder 1^undef durch 1 ersetzt |
|||||||||
|
10016 |
1^undef durch 1 ersetzt |
|||||||||
|
10017 |
Überlauf durch ˆ oder Lˆ ersetzt |
|||||||||
|
10018 |
Operation verlangt und liefert 64 Bit Wert. |
|||||||||
|
10019 |
Ressourcen ausgeschöpft, Vereinfachung könnte unvollständig sein. |
|||||||||
|
10020 |
Argument der trig. Funktion ist zu groß für eine exakte Vereinfachung. |
|||||||||
|
10021 |
Eingabe enthält einen nicht definierten Parameter. Ergebnis gilt möglicherweise nicht für alle möglichen Parameterwerte. |
|||||||||
|
10022 |
Eventuell erhalten Sie eine Lösung, wenn Sie geeignete Ober- und Untergrenzen festlegen. |
|||||||||
|
10023 |
Skalar wurde mit Einheitsmatrix multipliziert. |
|||||||||
|
10024 |
Ergebnis über approximierte Arithmetik erhalten. |
|||||||||
|
10025 |
Äquivalenz kann im Modus EXAKT nicht verifiziert werden. |
|||||||||
|
10026 |
Einschränkung wird möglicherweise ignoriert. Geben Sie Einschränkungen in der Form "\" 'Variable Konstante MatheTestSymbol' oder einer Verbindung dieser Formen an, z. B. 'x<3 und x>-12' |