Sie befinden sich hier: TI‑Nspire™ Technology CX Reference Guide > Fehlercodes und -meldungen

Fehlercodes und -meldungen

Wenn ein Fehler auftritt, wird sein Code der Variablen errCode zugewiesen. Benutzerdefinierte Programme und Funktionen können errCode auswerten, um die Ursache eines Fehlers zu bestimmen. Ein Beispiel für die Benutzung von errCode finden Sie als Beispiel 2 unter dem Befehl Versuche (Try) (hier).

Hinweis: Einigen Fehlerbedingungen gelten nur für TI‑Nspire™ CAS Produkte, andere gelten nur für TI‑Nspire™ Produkte.

Fehlercode

Beschreibung

10

Funktion ergab keinen Wert

20

Test ergab nicht WAHR oder FALSCH.

Generell können nicht definierte Variablen nicht verglichen werden. Beispielsweise würde der Test 'If a<b' diesen Fehler auslösen, wenn entweder a oder b zum Zeitpunkt der Ausführung der If-Anweisung nicht definiert ist.

30

Argument darf kein Verzeichnisname sein.

40

Argumentfehler

50

Argumente passen nicht

Zwei oder mehr Argumente müssen vom gleichen Typ sein.

60

Argument muss Boolescher Ausdruck oder ganze Zahl sein

70

Argument muss Dezimalzahl sein

90

Argument muss Liste sein

100

Argument muss Matrix sein

130

Argument muss String sein

140

Argument muss Variablenname sein.

Vergewissern Sie sich, dass der Name:

nicht mit einer Ziffer beginnt
keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält
keine unzulässigen Unterstriche oder Punkte enthält
die maximale Zeichenlänge nicht überschreitet

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Calculator in der Dokumentation.

160

Argument muss Ausdruck sein

165

Batteriespannung zu niedrig zum Senden/Empfangen

Setzten Sie vor dem Senden oder Empfangen neue Batterien ein.

170

Grenze

Um das Suchintervall zu definieren, muss die untere Grenze kleiner sein als die obere Grenze.

180

Abbruch

Die Taste d oder c wurde gedrückt, während eine lange Berechnung oder ein Programm ausgeführt wurde.

190

Zirkuläre Definition

Diese Meldung wird angezeigt, um zu verhindern, dass durch unendliches Ersetzen von Variablenwerten bei der Vereinfachung der Platz im Hauptspeicher nicht ausreicht. Dieser Fehler wird beispielsweise durch 'a+1->a' ausgelöst, wenn a eine nicht definierte Variable ist.

200

Zusammengesetzter Ausdruck ungültig

Diese Fehlermeldung würde zum Beispiel durch 'solve(3x^2-4=0,x) | x<0 or x>5' ausgelöst werden, weil die Einschränkung durch “oder (or)” anstatt “und (and)” getrennt wird.

210

Ungültiger Datentyp

Ein Argument weist einen falschen Datentyp auf.

220

Abhängiger Grenzwert

230

Dimension

Ein Listen- oder Matrixindex ist ungültig. Wenn beispielsweise die Liste {1,2,3,4} in L1 gespeichert wird, ist L1[5] ein Dimensionsfehler, weil L1 nur vier Elemente enthält.

235

Dimensionsfehler. Nicht genügend Elemente in den Listen.

240

Dimensionsfehler

Zwei oder mehr Argumente müssen die gleiche Dimension haben. So ist beispielsweise [1,2]+[1,2,3] ein Dimensionsfehler, weil die Matrizen eine unterschiedliche Anzahl von Elementen enthalten.

250

Division durch Null

260

Bereichsfehler

Ein Argument muss in einem festgelegten Bereich sein. rand(0) ist zum Beispiel nicht gültig.

270

Variablenname doppelt vergeben

280

Else und ElseIf außerhalb If..EndIf-Block ungültig

290

Zu EndTry fehlt passende Else-Anweisung

295

Zu viele Iterationen

300

2- oder 3-elementige Liste bzw. Matrix erwartet

310

Das erste Argument von nSolve muss eine Gleichung in einer einzigen Variablen sein. Es darf keine andere Variable ohne Wert außer der interessierenden Variablen enthalten.

320

1. Argument von Löse oder cLöse muss Gleichung/Ungleichung sein

Löse(3x-4,x) ist beispielsweise ungültig, weil das erste Argument keine Gleichung ist.

345

Einheiten passen nicht zusammen

350

Index nicht im gültigen Bereich

360

Umleitungs-String kein gültiger Variablenname

380

Undefinierte Antw

Entweder hat die vorangegangene Berechnung keine Antw (Ans) erzeugt oder es fand keine vorangegangene Berechnung statt.

390

Zuweisung ungültig

400

Zuweisungswert ungültig

410

Befehl ungültig

430

Ungültig für aktuelle Modus-Einstellungen

435

Schätzwert ungültig

440

Implizierte Multiplikation ungültig

Beispielsweise ist 'x(x+1)' ungültig, während 'x*(x+1)' eine korrekte Syntax ist. So wird eine Verwechslung zwischen impliziter Multiplikation und Funktionsaufrufen vermieden.

450

In Funktion oder aktuellem Ausdruck ungültig

In einer benutzerdefinierten Funktion sind nur bestimmte Befehle zulässig.

490

In Try..EndTry Block ungültig

510

Liste oder Matrix ungültig

550

Ungültig außerhalb Funktion oder Programm

Einige Befehle sind nur in einer Funktion oder einem Programm gültig. Beispielsweise kann Lokal (Local) nur in einer Funktion oder einem Programm verwendet werden.

560

Nur in Loop..EndLoop-, For..EndFor- oder While..EndWhile-Block gültig

Beispielsweise ist der Befehl Abbruch (Exit) nur in diesen Schleifenblöcken gültig.

565

Nur in einem Programm gültig

570

Ungültiger Pfadname

\var ist beispielsweise ungültig.

575

Polarkomplex ungültig

580

Programmaufruf ungültig

Programme können nicht innerhalb von Funktionen oder Ausdrücken wie z.B. '1+p(x)' aufgerufen werden, wenn p ein Programm ist.

600

Tabelle ungültig

605

Verwendung der Einheiten ungültig

610

Variablenname in Lokal-Anweisung ungültig

620

Variablen- bzw. Funktionsname ungültig

630

Variablenverweis ungültig

640

Vektorsyntax ungültig

650

Kabelübertragung gestört

Eine Übertragung zwischen zwei Geräten wurde nicht abgeschlossen. Überprüfen Sie, dass das Kabel an beiden Seiten fest angeschlossen ist.

665

Diagonalisierung der Matrix nicht möglich

670

Wenig Speicher

1. Löschen Sie Daten in diesem Dokument

2. Speichern und schließen Sie dieses Dokument

Wenn 1 und 2 fehlschlagen, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein

672

Ressourcenauslastung

673

Ressourcenauslastung

680

fehlt (

690

fehlt )

700

fehlt “

710

fehlt ]

720

fehlt }

730

Anfang oder Ende des Blocks fehlt

740

Then im If..EndIf-Block fehlt

750

Name verweist nicht auf Funktion oder Programm

765

Keine Funktionen ausgewählt

780

Keine Lösung gefunden

800

Nicht-reelles Ergebnis

Wenn die Software beispielsweise in der Einstellung Reell (Real) ist, ist (-1) ungültig.

Um komplexe Berechnungen zu ermöglichen, ändern Sie die Moduseinstellung 'Reell oder Komplex' (Real or Complex) in KARTESISCH (RECTANGULAR) oder POLAR (POLAR).

830

Überlauf

850

Programm nicht gefunden

Ein Programmverweis in einem anderen Programm wurde während der Ausführung im angegebenen Pfad nicht gefunden.

855

Zufallsfunktionen sind im Graphikmodus nicht zulässig

860

Rekursion zu tief

870

Reservierter Name oder Systemvariable

900

Argumentfehler

Das Median-Median-Modell konnte nicht auf den Datensatz angewendet werden.

910

Syntaxfehler

920

Text nicht gefunden

930

Zu wenig Argumente

Der Funktion oder dem Befehl fehlen ein oder mehr Argumente.

940

Zu viele Argumente

Der Ausdruck oder die Gleichung enthält eine überschüssige Anzahl von Argumenten und kann nicht ausgewertet werden.

950

Zu viele Indizierungen

955

Zu viele undefinierte Variable

960

Variable ist nicht definiert

Der Variablen wurde kein Wert zugewiesen. Verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

sto &
:=
Definiere

um Variablen Werte zuzuweisen.

965

Betriebssystem nicht lizensiert

970

Variable ist aktiv, daher keine Verweise oder Änderungen zulässig

980

Variable ist geschützt

990

Ungültiger Variablenname

Stellen Sie sicher, dass der Name die maximale Zeichenlänge nicht überschreitet

1000

Fenstervariable nicht im Bereich

1010

Zoom

1020

Interner Fehler

1030

Verletzung des Zugriffsschutzes auf geschützten Speicher

1040

Nicht unterstützte Funktion. Für diese Funktion ist ein Computer-Algebra-System erforderlich. Probieren Sie TI‑Nspire™ CAS.

1045

Nicht unterstützter Operator. Für diesen Operator ist ein Computer-Algebra-System erforderlich. Probieren Sie TI‑Nspire™ CAS.

1050

Nicht unterstütztes Merkmal. Für diesen Operator ist ein Computer-Algebra-System erforderlich. Probieren Sie TI‑Nspire™ CAS.

1060

Das Eingabeargument muss numerisch sein. Nur Eingaben, die numerische Werte enthalten, sind zulässig.

1070

Argument der trig. Funktion ist zu groß für eine exakte Vereinfachung

1080

Keine Unterstützung von Antw (Ans). Diese Applikation unterstützt nicht Antw (Ans).

1090

Funktion ist nicht definiert. Verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

Definiere
:=
sto &

um eine Funktion zu definieren.

1100

Nicht-reelle Berechnung

Wenn die Software beispielsweise in der Einstellung Reell (Real) ist, ist (-1) ungültig.

Um komplexe Berechnungen zu ermöglichen, ändern Sie die Moduseinstellung 'Reell oder Komplex' (Real or Complex) in KARTESISCH (RECTANGULAR) oder POLAR (POLAR).

1110

Ungültige Grenzen

1120

Keine Zeichenänderung

1130

Argument kann weder eine Liste noch eine Matrix sein

1140

Argumentfehler

Das erste Argument muss ein Polynomausdruck im zweiten Argument sein. Wenn das zweite Argument ausgelassen wird, versucht die Software, eine Voreinstellung auszuwählen.

1150

Argumentfehler

Die ersten zwei Argumente müssen Polynomausdrücke im dritten Argument sein. Wenn das dritte Argument ausgelassen wird, versucht die Software, eine Voreinstellung auszuwählen.

1160

Bibliotheks-Pfadname ungültig

Ein Pfadname muss in der Form xxx\yyy angegeben werden, wobei:

Der xxx Teil kann 1 bis 16 Zeichen haben.
Der yyy Teil kann 1 bis 15 Zeichen haben.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Bibliotheken der Dokumentation

1170

Verwendung des Bibliotheks-Pfadnamens ungültig

Ein Wert kann einem Pfadnamen nicht mit Definiere (Define), := oder sto & zugewiesen werden.
Ein Pfadname kann nicht als lokale Variable festgelegt oder als Parameter in einer Funktions- oder Programmdefinition verwendet werden.

1180

Bibliotheks-Variablenname ungültig.

Vergewissern Sie sich, dass der Name:

keinen Punkt enthält
nicht mit einem Unterstrich beginnt
nicht länger ist als 15 Zeichen

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Bibliotheken der Dokumentation

1190

Bibliotheks-Dokument nicht gefunden:

Vergewissern Sie sich, dass sich die Bibliothek im Ordner MyLib befindet.
Aktualisieren Sie die Bibliotheken.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Bibliotheken der Dokumentation

1200

Bibliothaksvariable nicht gefunden:

Vergewissern Sie sich, dass sich die Bibliotheksvariable im ersten Problem in der Bibliothek befindet.
Überprüfen Sie, dass die Bibliothaksvariable als LibPub oder LibPriv definiert wurde.
Aktualisieren Sie die Bibliotheken.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Bibliotheken der Dokumentation

1210

Unzulässiger Name für Bibliothekskurzform.

Vergewissern Sie sich, dass der Name:

keinen Punkt enthält
nicht mit einem Unterstrich beginnt
nicht länger ist als 16 Zeichen
nicht reserviert ist

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Bibliotheken der Dokumentation.

1220

Bereichsfehler:

Die Funktionen tangentLine und normalLine unterstützen nur Funktionen mit reellen Werten.

1230

Bereichsfehler.

Im Grad- und Neugradmodus werden die trigonometrischen Konversionsoperatoren nicht unterstützt.

1250

Argumentfehler

System linearer Gleichungen verwenden.

Beispiel für ein System zweier linearer Gleichungen mit den Variablen x und y:

  3x+7y=5

  2y-5x=-1

1260

Argumentfehler:

Das erste Argument von nfMin oder nfMax muss ein Ausdruck in einer einzigen Variablen sein. Es darf keine andere Variable ohne Wert außer der interessierenden Variablen enthalten.

1270

Argumentfehler

Ordnung der Ableitung muss gleich 1 oder 2 sein.

1280

Argumentfehler

Verwenden Sie ein Polynom in entwickelter Form in einer Variablen.

1290

Argumentfehler

Verwenden Sie ein Polynom in einer Variablen.

1300

Argumentfehler

Die Koeffizienten des Polynoms müssen numerische Werte ergeben.

1310

Argumentfehler:

Eine Funktion konnte für ein oder mehrere Argumente nicht ausgewertet werden.

1380

Argumentfehler:

Verschachtelte Aufrufe der domain() Funktion sind nicht erlaubt.