編輯 目的地資料夾
除了作業系統檔案之外,可以變更 [傳輸列表] 中任何檔案或資料夾的目的地資料夾。
依照預設,[傳輸工具] 將建立名為 [Transfer-date] 的目標資料夾。日期格式根據使用中設定的偏好語言和所在地區確定。 例如,美國的預設日期格式是 mm-dd-yy。 如果更改偏好的語言設定,則此預設日期格式也會隨之更改。
如要變更目標資料夾,請執行以下步驟:
| 1. | 按一下檔案或資料夾。 |
| 2. | 完成下列其中一個動作: |
| • | 在 [編輯目的地資料夾] 下拉式列表中,選取任何可使用的計算機最上層資料夾或任何可使用的資料夾。 |
| • | 在 [編輯目的地資料夾] 下拉式列表中,輸入新的目的地資料夾名稱。 |
注意: 資料夾名稱可包含英數字元,還可包括斜線(/ 和 \)。 無法使用雙斜線(// 和 \\)及某些特殊字元(? * " " < > | ).
| 3. | 按一下 變更. |
此時會變更 [傳輸列表] 中所選取檔案或資料夾的目的地資料夾。