認識問題工具

新增問題時會開啟 [問題] 應用程式。 需要時可以按一下 [文件工具] 來開啟工具功能表。

附註: [教師工具面板] 不對學生開放。

工具名稱

工具功能

[清除答案]

 

讓教師或學生可以在目前的問題或文件中清除答案。

[檢查答案]

 

如果在 [問題屬性] 對話方塊中選取文件類型為  [自我測驗] ,則學生可以在文件中勾選答案。

插入

 

教師或學生可以在問題或答案中插入運算式方塊或化學方程式方塊。

格式

 

教師或學生可將所選取文字以下標或上標的形式進行格式化。 (由於化學方程式框使用自己的格式化工具,因此該格式工具在化學方程式方塊中無效。)

教師工具箱

 

-可以新增著作權資訊,並將文件類型設定為 [自我測驗] 或 [測驗]。

使用 [插入] 功能表

可透過 [文件工具] 中的 [插入] 功能表向一些問題類型的 [問題] 區域、[建議答案] 區域或 [修改答覆] 區域新增數學運算式方塊 和化學方程方塊。 如果問題類型允許新增數學運算式或化學方程式,請將游標放到要插入方塊的位置,然後執行以下步驟。

1. 開啟 [問題] 工具。
2. 按一下插入>運算式方塊化學方塊

軟體即在游標位置插入一個空白方塊。

3. 根據需要輸入數學運算式或化學方程式,然後按一下方塊外繼續輸入文字。