繪製散佈圖
| 1. | (選項)建立兩個含有 x 和 y 值的預定義變數列表以對其作圖。 可以使用「清單 & 試算表」、「計算器」、或「記事本」應用程式來建立列表。 |
| 2. | 在繪圖 輸入/編輯功能表中選取散佈圖。 |
使用向上和向下箭號鍵以在 x 和 y 欄位之間移動。
| 3. | 使用以下其中一個方法來指定繪圖時為 x 和 y 的列表。 |
| - | 按一下 選擇預定義變數列表的名稱。 |
| - | 輸入變數名稱,如 v1。 |
| - | 以括弧內逗號分隔元素表示列表,如: {1,2,3}。 |
| 4. | 按下 輸入繪製資料,然後縮放工作區檢視所繪製數據。 |
選擇預定義變數列表的名稱。