編輯關係

1. 按兩下圖形以在輸入列顯示其運算式。
—或—
顯示圖形的內容功能表,然後按一下編輯 關係

2. 根據需要修改運算式。

3. · 即可對修改過的函數作圖。

重命名關係

每個關係類型都有預設的命名規範。 例如,函數的預設名稱為 fn(x)。 (建立愈多函數時,n 數字會隨之增加。) 可以自訂名稱來取代預設名稱。

附註: 如果您要使用自定義名稱作為規範,則必須手動輸入每個函數的自定義名稱。

1. 刪除輸入列上的舊有名稱。 例如,刪除 「f1」 中的 「f1(x)」。 可以使用向右或向左箭號鍵來移動游標。

2. 輸入取代名稱。

3. 如果要定義新關係,將游標放在 = 符號後方並輸入運算式。

4. 按下 輸入 以用此新名稱對關係作圖。