使用單位換算助手
在任何允許數學輸入的應用程式中,您可使用「單位換算助手」來產生單位換算。這有助於減少自動為您輸入單位造成的語法錯誤。
範例:將 528 分鐘換算為小時。所需的運算式為 528•_min►_hr.
| 1. | 在輸入列上輸入 528。 |
| 2. | 在「公用程式」標籤上,按一下「單位換算」列。 |
計算機:按 k 3。
| 3. | 按一下「換算助手」旁的「開啟」按鈕。 |
計算機:按 ·。
此時會顯示「單位換算助手」對話方塊:
| 4. | 按一下「類別」列表並選取「時間」。 |
計算機:捲動到「時間」類別,然後按 ·。
| 5. | 按一下「從」列表並選取「min(分鐘)」。 |
計算機:捲動到「min(分鐘)」,然後按 ·。
注意:如果您已輸入單位,則可選取列表底部的「使用現有單位」。在此範例中,您可能已輸入 528•_min。
| 6. | 按一下「到」列表並選取「hr(小時)」。 |
計算機:捲動到「hr(小時)」,然後按 ·。
| 7. | 按一下「確定」將 _min►_hr 貼到輸入列。 |
| 8. | 按 Enter 來計算運算式。 |
計算機:按 ·。
注意:
| • | 最近一次的「類別」、「從」和「到」選項會保留,直到: |
| - | 關閉軟體後再重新開啟(桌面) |
| - | 設備重設(計算機) |
| - | 變更語言,或解除安裝或升級應用程式 (iPad) |
| • | 將換算插入「筆記」文字欄位將會自動建立「數學方塊」。 |
| • | 將換算插入「計算工具」中的空白行將會自動在換算前插入 Ans。 |