財務計算

TI-Nspire™ 有許多函數功能來提供財務計算,比如貨幣時間價值、攤銷計算,以及投資報酬計算。

計算工具應用程式也包含財務解題系統。這個解題系統可讓您動態針對數種問題求解,比如貸款與投資。

使用財務解題系統

1. 開啟財務解題系統。
- [財務] 功能表中選取 [財務解題系統]

解題系統會顯示其預設值(或是如果您已在目前的問題中使用該解題系統,則會顯示之前的值)。

2. 利用 e 在各項目間循環,輸入每一個已知的值。
- 解題系統底部的說明資訊會說明每一個項目。
- 您可能需要暫時跳過想要計算的值。
- 請確認有將 PpYCpYPmtAt 設成正確的設定(在此範例中為 12、12 和 END)。
3. 依需要按 e 來選取想要計算的項目,然後按 ·

解題系統會計算值,並將所有的值儲存在「tvm.」變數中,比如 tvm.ntvm.pmt。這些變數可在相同問題內供所有的 TI-Nspire™ 應用程式使用。

已包含財務函數

除了財務解題系統之外,TI-Nspire™ 還包括下列內建的財務函數:

TVM 函數用來計算未來值、現值、付款期數、利率與付款金額。
攤銷資訊,比如攤銷表、餘額、支付利息總和以及支付本金總和。
淨現值、內部報酬率及修正後報酬率。
轉換名目利率與實質利率,以及計算不同日期之間的天數。

附註:

財務函數不會自動把其引數值或計算結果儲存到 TVM 變數。
如需 TI-Nspire™ 函數的完整列表,請參考《參考手冊》。