Utilizar hiperligações em documentos PublishView™
Em documentos PublishView™, utilize hiperligações para:
| • | Ligar a um ficheiro |
| • | Ligar a um site na Internet |
Pode adicionar uma hiperligação a um documento aberto ou pode converter qualquer texto numa caixa de texto para uma hiperligação. Quando é adicionada uma hiperligação, a formatação do texto corresponde a sublinhado e a cor da fonte é azul. Pode alterar a formatação do texto hiperligado sem perder a hiperligação.
Se uma ligação for interrompida, é apresentada uma mensagem de erro ao clicar na ligação:
| • | Não é possível abrir um ficheiro especificado |
| • | Não é possível abrir a página web especificada |
As caixas de texto PublishView™ suportam hiperligações absolutas e relativas.
As hiperligações absolutas contêm a localização completa do ficheiro ligado e não dependem da localização do documento principal.
As hiperligações relativas contêm a localização do ficheiro ligado relativo ao documento principal. Se tiver várias lições numa única pasta e estiverem ligadas com endereços relativos, pode mover a pasta para qualquer outro local (outra pasta local, datashare, pendrive, online) sem quebrar as hiperligações. As hiperligações também permanecem intactas se agrupar os documentos num grupo de lições ou compactá-los para um ficheiro zip e partilhá-los.
Nota: O documento PublishView™ tem de ser guardado antes de poder inserir uma hiperligação relativa.
Ligar a um ficheiro
Pode estabelecer ligação a qualquer ficheiro no computador. Se o tipo de ficheiro estiver associado a uma aplicação no computador, esta será executada ao clicar na ligação. Há duas formas de ligar a um ficheiro; escrevendo ou colando o endereço do ficheiro no campo Endereço ou navegando até um ficheiro.
Ligar a um ficheiro com um endereço
| 1. | Certifique-se de que o painel objetos PublishView™ está aberto. |
| 2. | Arraste o ícone da hiperligação |
Abre-se a caixa de diálogo Hiperligação.
| 3. | Escreva o nome da ligação no campo Texto. Por exemplo, este pode ser o nome do documento. |
| 4. | Copie a localização do caminho do ficheiro a que pretende ligar e cole-a no campo Endereço. |
—ou—
Escreva a localização do ficheiro no campo Endereço.
Nota: Escreva ../ para indicar diretórios principais. Por exemplo: ../../lições/liçãomatermática2.tns
| 5. | Clique em OK para inserir a hiperligação. |
É adicionada uma caixa de texto com a hiperligação ao documento PublishView™.
Ligar a um ficheiro por navegação
| 1. | Certifique-se de que o painel objetos PublishView™ está aberto. |
| 2. | Arraste o ícone da hiperligação |
Abre-se a caixa de diálogo Hiperligação.
| 3. | Escreva o nome da ligação no campo Texto. Por exemplo, este pode ser o nome do documento. |
| 4. | Clique em |
Abre-se a caixa de diálogo selecionar ficheiro para inserir como hiperligação.
| 5. | Navegue até ao ficheiro a que pretende estabelecer ligação, selecione-o e clique em Inserir. |
O nome do caminho é inserido no campo Endereço na caixa de diálogo Hiperligação.
Se o software não conseguir determinar se a hiperligação é um endereço relativo ou absoluto, a caixa de diálogo Hiperligação abre-se com uma opção para alterar o tipo de hiperligação.
Para alterar a hiperligação, clique na opção adequada:
| • | Alterar para endereço absoluto. |
| • | Alterar para endereço relativo. |
| 6. | Clique em OK para inserir a hiperligação. |
—ou—
Clique em Começar do início para regressar à caixa de diálogo Hiperligação e escolher um ficheiro diferente para ligar ou para editar os campos Texto e Endereço.
É adicionada uma caixa de texto com a hiperligação ao documento PublishView™.
| 7. | Utilizando o rato, pegue nas alças para redimensionar a caixa de texto. |
—ou—
Pegue em qualquer moldura para posicionar a caixa de texto no documento conforme necessário.
Ligar a um site
Há duas formas de ligar a um ficheiro; escrevendo ou colando o URL no campo Endereço ou navegando até um ficheiro.
Ligar a um site com um endereço
| 1. | Certifique-se de que o menu objetos PublishView™ está aberto. |
| 2. | Arraste o ícone de hiperligação |
| 3. | Escreva ou cole o URL a que pretende ligar no campo Endereço. |
| 4. | Clique em OK. |
É adicionada uma caixa de texto com a hiperligação ao documento PublishView™.
Ligar a um site por navegação
| 1. | Certifique-se de que o menu objetos PublishView™ está aberto. |
| 2. | Arraste o ícone de hiperligação |
| 3. | Clique em |
O browser abre-se para o site predefinido.
| 4. | Navegue até ao site ou ficheiro num site a que pretende estabelecer ligação. |
| 5. | Copie o URL e, em seguida, cole-o no campo Endereço na caixa de diálogo Hiperligação. |
—ou—
Introduza a URL no campo Endereço.
| 6. | Clique em OK. |
É adicionada uma caixa de texto com a hiperligação ao documento PublishView™.
| 7. | Utilizando o rato, pegue nas alças para redimensionar a caixa de texto. |
—ou—
Pegue em qualquer moldura para posicionar a caixa de texto no documento conforme necessário.
Editar uma hiperligação
Para mudar o nome de uma hiperligação, alterar o percurso ou alterar o URL, realize os procedimentos que se seguem.
| 1. | Utilizando o rato, clique com o botão direito no texto da hiperligação e, em seguida, clique em Editar hiperligação. |
Abre-se a caixa de diálogo Hiperligação.
| 2. | Realize as correções necessárias: |
| • | Introduza correções ao nome da hiperligação no campo Texto. |
| • | Clique em |
| • | Clique em |
| 3. | Clique em OK para guardar as alterações. |
Converter texto existente em hiperligação
| 1. | Clique dentro da caixa de texto para ativar o modo editar e abrir o menu de formatação. |
| 2. | Selecione o texto que pretende em hiperligação. |
| 3. | Clique em . |
A caixa de diálogo Hiperligação abre-se com o texto selecionado no campo Texto.
| 4. | Clique em |
—ou—
Clique em
para criar uma ligação a uma página num site.
Remover uma hiperligação
Utilize este processo para remover uma ligação de texto dentro de uma caixa de texto. O texto permanece no documento.
| 1. | Utilizando o rato, clique com o botão direito no texto da hiperligação. |
| 2. | Clique em Remover hiperligação. |
A formatação da hiperligação é removida do texto e o texto deixa de poder ser clicado.
Nota: Para remover o texto e a hiperligação, elimine o texto. Se uma caixa de texto contiver apenas o texto ligado, elimine a caixa de texto.
.