Utilizar a unidade portátil no modo Premir para Testar

Quando a unidade portátil está no modo Premir para Testar, o O indicador LED na parte superior da unidade portátil pisca (no TI-Nspire™ CX II). O indicador LED permite-lhe ver rapidamente que a unidade portátil está no modo Premir para Testar, mesmo quando a unidade portátil está desligada.

(Numérico) Se o indicador LED piscar verde-verde, todas as restrições estão selecionadas.
(Aritmética Exata) Se o indicador LED piscar verde-verde, todas as restrições estão selecionadas e a Aritmética Exata está desligada.
(CAS) Se o indicador LED piscar verde-verde, todas as restrições estão selecionadas e o CAS está desligado.
Se o indicador LED piscar amarelo-amarelo, uma ou mais restrições foram anuladas.

Notas:

As unidades portáteis TI‑Nspire™ CAS mais antigas não possuem um indicador LED na parte superior da unidade portátil.
O indicador LED na unidade portátil TI‑Nspire™ CM‑C indica apenas o estado da bateria. Não pisca quando a unidade portátil está no modo Premir para Testar.

Definições do sistema

As definições do sistema em vigor antes de entrar no modo Premir para Testar não são transferidas para a sessão Press‑to‑Test. Em vez disso, ao entrar pela primeira vez no modo Premir para Testar, as definições do sistema são repostas para os valores predefinidos. Pode alterar as definições enquanto está no modo Premir para Testar. Quando sai do modo Premir para Testar, todas as definições do sistema são restauradas para as definições aplicadas antes de entrar no modo Premir para Testar.

Libertar armazenamento para o modo Premir para Testar (Premir para testar)

Se a unidade portátil não tiver armazenamento suficiente disponível para entrar no modo Premir para Testar (Premir para testar), é apresentada uma mensagem a sugerir que remova alguns documentos.

As suas opções incluem:

Criar cópias de segurança de documentos para um computador ou outra unidade portátil e, em seguida, eliminá-los da sua unidade portátil. Pode restaurar os documentos após sair do modo Premir para Testar.
Eliminar os documentos desnecessários da unidade portátil.

Para obter instruções detalhadas sobre como libertar espaço de armazenamento, consulte a secção "Gestão de ficheiros" do manual de primeiros passos da sua unidade portátil.

Ligar e desligar a unidade portátil no modo Premir para Testar

Se desligar a unidade portátil ou se esta entrar em Automatic Power Down™ (APD™) durante o modo Premir para Testar, ficará no modo de teste quando for ligada novamente. É apresentada uma mensagem a lembrar-lhe de que a unidade portátil está no modo Premir para Testar e são apresentadas as restrições selecionadas.

SO do TI-Nspire™ CX CAS
Restrições predefinidas (sem opção para desligar o CAS)

SO do TI-Nspire™ CX II CAS
Restrições predefinidas com CAS desligado

Nota: se uma caixa de diálogo estiver aberta quando a unidade portátil encerra no modo Premir para Testar, essa caixa é apresentada quando ligar novamente a unidade portátil.

Guardar Automaticamente

Se a unidade portátil reiniciar enquanto está no modo Premir para Testar, esta permanece no modo de exame e regressa ao último documento ativo.

Gerir carga da bateria

Se utilizar uma unidade portátil TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ CAS, pode retirar e substituir as pilhas enquanto está no modo Premir para Testar. Se substituir as pilhas, a unidade portátil permanece no modo de teste. Quando voltar a ligá-la, é apresentada a caixa de diálogo do lembrete.

Antes de entrar no modo Premir para Testar ou antes de iniciar um exame, deve garantir que a bateria recarregável está totalmente carregada em qualquer unidade portátil que utilize uma bateria deste tipo.