Cancelar o Premir para Testar em múltiplas Unidades portáteis

Os professores que utilizem o TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software podem cancelar o modo Premir para Testar remotamente em várias unidades portáteis CX e CX II. As unidades portáteis têm de estar ativadas e ligadas ao computador do professor através de uma destas formas:

TI-Nspire™ Docking Station ou TI-Nspire™ CX Docking Station
Adaptador TI-Nspire™ Navigator™
Adaptador wireless TI-Nspire™ CX
Uma ligação direta através de um cabo USB

Cancelar através da utilização do TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software

1. Certifique-se que as unidades portáteis estão ligadas e conectadas ao computador do professor através de uma das formas acima mencionadas.
2. No menu Ferramentas, selecione Preparar Unidades portáteis > Sair do Premir para Testar.

Cancelar através da utilização do TI-Nspire™ Student Software

1. Ligue a unidade portátil ao computador.
2. Abrir o Explorador de conteúdos na Caixa de ferramentas dos Documentos.
3. No painel Unidades portáteis conectadas, selecione a unidade portátil.
4. No menu Opções , selecione Sair do Premir para Testar.

Cancelar ao utilizar Enviar para turma

Quando estiver a decorrer uma aula e os alunos tiverem sessão iniciada, pode cancelar o Premir para Testar ao enviar o ficheiro "Exit Test Mode.tns" à turma. Os alunos sem a sessão iniciada receberão o ficheiro quando iniciarem a sessão.

1. Crie um ficheiro .tns vazio com o nome “Exit Test Mode.tns” e guarde-o na sua pasta predefinida do TI-Nspire™.

Nota: o nome do ficheiro é sensível a maiúsculas e minúsculas e tem de ser nomeado conforme descrito.

2. Clique em Tools (Ferramentas) > Send to class (Enviar para turma).

Abre-se a caixa de diálogo Seleccionar ficheiros a enviar.

3. Certifique-se de que o separador Ficheiros está aberto.
4. Navegue até à pasta onde se encontra o ficheiro "Exit Test Mode.tns" e selecione-o.
5. Clique em Seguinte.

Abre-se a caixa de diálogo Selecionar indivíduos.

6. Para enviar o ficheiro para a turma, clique em Turma . Para enviar o ficheiro apenas para os membros da turma com sessão iniciada, assinale a caixa de verificação Apenas com sessão iniciada.

Nota: Para enviar o ficheiro para um aluno individualmente, clique em Indivíduos  e, em seguida, clique no nome do aluno.

7. Escreva Premir para Testar no campo Enviar para pasta de unidade portátil.
8. Clique em Terminar.

Para os alunos com sessão iniciada, o ficheiro "Exit Test Mode.tns" é enviado para as unidades portáteis conectadas e o modo Premir para Testar é desativado. As unidades portáteis reiniciam e o sistema operativo é carregado.

Cancelar através da Ferramenta de transferência

1. Crie um ficheiro .tns vazio com o nome “Exit Test Mode.tns” e guarde-o na sua pasta predefinida do TI-Nspire™.

Nota: o nome do ficheiro é sensível a maiúsculas e minúsculas e tem de ser nomeado conforme descrito.

2. Na área de trabalho Conteúdo, selecione Ferramentas > Ferramenta de transferência.

A Ferramenta de transferência é aberta.

3. Clique em Adicionar à lista de transferência.
4. Navegue até à pasta onde se encontra o ficheiro "Exit Test Mode.tns" e selecione-o para adicioná-lo à lista de transferência.
5. Na Ferramenta de transferência, selecione o ficheiro Exit Test Mode.tns.

O campo Editar pasta de destino fica ativo quando seleciona o nome do ficheiro.

6. Escreva Premir para Testar no campo Editar pasta de destino e clique em Alterar.

Nota: tem de escrever o nome da pasta manualmente. Não é possível selecioná-la ao navegar até à pasta Premir para Testar na unidade portátil.

7. Clique em Iniciar transferência.

O ficheiro "Exit Test Mode.tns" é enviado para as unidades portáteis conectadas e o Premir para Testar é cancelado. As unidades portáteis reiniciam e o sistema operativo é carregado.

Para cancelar o modo Premir para Testar de outras unidades portáteis, desligue as unidades portáteis reiniciadas e ligue as outras unidades portáteis. O processo de transferência prossegue até interromper a transferência.

8. Para parar a transferência, clique em Parar transferência.
9. Clique em Fechar quando todas as transferências estiverem concluídas.