Gerir alimentação
Ao gerir a carga do Lab Cradle deve ter em consideração a fonte de alimentação utilizada. O Lab Cradle pode ser alimentado pela sua bateria recarregável ou por um cabo de alimentação conetado.
O Lab Cradle funciona com uma bateria recarregável que suporta um dia inteiro de recolha de dados pelo sensor de alto consumo e utilização intensa antes de recarregar. Um exemplo de recolha de dados de utilização intensa é uma experiência que requer 150 minutos totais de recolha de dados contínuos com sensores CO2 (47 mA) e O2 numa amostra a cada 15 segundos.
A bateria carrega em menos de 12 horas.
Há duas formas de ver o estado da bateria: quando conetado a uma unidade portátil ou olhando para a luz de LED. Quando o Lab Cradle TI-Nspire™ está conetado a uma unidade portátil, pode visualizar o estado da bateria de ambos. O primeiro valor corresponde à unidade portátil e o segundo valor corresponde ao Lab Cradle.
| ▶ | Prima c 5 (Definições) 4 (Estado). |
Ao ligar o Lab Cradle diretamente ao computador, não vê um indicador de alimentação. Utilize a luz LED na parte superior do Lab Cradle para determinar o estado da bateria.
|
|
PARTE SUPERIOR |
|
Bateria estado |
|
Quando o Lab Cradle estiver conetado à fonte de alimentação USB (carregador de parede ou computador):
| • | Vermelho - LED intermitente lento indica que a carga está baixa, mas em carregamento. |
| • | Âmbar - LED intermitente lento indica que o Lab Cradle está em carregamento. |
| • | Verde - LED intermitente lento indica que o Lab Cradle está totalmente carregado. |
Quando estiver na base de carregamento da TI-Nspire™:
| • | Vermelho - LED fixo indica que a carga está baixa, mas ainda em carregamento. |
| • | Âmbar - LED fixo indica que o Lab Cradle está em carregamento. |
| • | Verde - LED fixo indica que o Lab Cradle está totalmente carregado. |
Ao funcionar sem estar em carregamento:
| • | Vermelho - LED intermitente indica que a carga da bateria é inferior a 6%. |
| • | Âmbar - LED intermitente indica que a carga da bateria é inferior a 30%. |
| • | Verde - LED intermitente indica que a carga da bateria se encontra entre 30% e 96%. Duas intermitências verdes por segundo indica que a carga da bateria é superior a 96%. |
Gerir carga da bateria
Quando a carga da bateria alcançar os 30%, um LED amarelo indica que o Lab Cradle necessita de ser carregado. O LED fica vermelho quando a carga da bateria alcançar os 5%.
Quando gerir a carga da bateria para o Lab Cradle, lembre-se de que alguns sensores precisam de aquecer antes da sua utilização. Pode recolher dados enquanto o sensor está a aquecer; todavia, os dados podem não ser tão exatos.
Quando iniciar uma recolha de dados remota ou a longo prazo, o sistema verifica as fontes de alimentações atuais para determinar se as fontes são adequadas para suportar os sensores desde o início até ao fim da experiência.
Se a alimentação não for adequada para suportar a configuração da experiência, um aviso indica que a alimentação disponível é insuficiente para a experiência. Tem de carregar a bateria ou ligar o Lab Cradle a uma fonte de alimentação externa.
Ao utilizar o carregador de parede, base TI-Nspire™, ou o cabo USB conetado a um computador alimentado, o Lab Cradle pode ser totalmente carregado a partir de um estado totalmente inactivo em menos de 12 horas quando não está a ser utilizado.
A bateria é capaz de suportar um dia inteiro de recolha de dados pelo sensor de alto-consumo e utilização intensa ou dois dias inteiros de recolha de dados pelo sensor de consumo moderado a baixo de utilização moderada.