Definir variáveis de ambiente para servidores proxy

Se estiver a utilizar um servidor proxy, tem de definir as variáveis de ambiente antes de poder utilizar o software TI (não é necessário para licenças individuais).

As variáveis de ambiente apontam para o servidor proxy e para a porta para que a licença possa ser ativada.

Definir variáveis de ambiente no Windows® 10

Para definir as variáveis de ambiente no Windows® 10, siga os passos seguintes.

1. Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Sistema.

(Se estiver a utilizar o Windows® 7 ou o Windows® Vista e estiver a navegar a partir da janela principal do Painel de Controlo, clique em Sistema e Segurança > Sistema.)

Abre-se a caixa de diálogo Propriedades do sistema.

2. Clique no separador Definições avançadas do sistema.
3. Clique em Environment Variables (Variáveis de ambiente).

Abre-se a caixa de diálogo Variáveis de ambiente.

4. Na área Variáveis do sistema, clique em Novo.

Abre-se a caixa de diálogo New System Variable (Nova variável de sistema).

5. Escreva TI.HttpsProxyno campo Nome da variável.
6. Escreva no campo Nome da variável <proxy IP address or host>:<proxy port>
7. Clique em OK para fechar as caixas de diálogo abertas e o Painel de Controlo.

Definir variáveis de ambiente num Mac®

As variáveis de ambiente num Mac® têm de ser especificadas no ficheiro environment.plist.

As variáveis têm de ser especificadas com a seguinte sintaxe:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Por exemplo:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Para mais informações acerca de definir as variáveis de ambiente no ficheiro environment.plist, consulte a documentação da Apple®.